Sikkerheds-laserscannerne PSENscan anvendes ikke kun til sikring af førerløse transportsystemer(FTS), men giver mange andre fordele netop i produktionsmiljøer og inden for intralogistik.
15. jul. 2021
Ready, Set, Go: Sikkerheds-laserscannerne PSENscan gør mobile applikationer produktive!
PSENscan positionerer nøjagtigt og sparer tid ved genstart
Med henblik på nøjagtig navigation til stationer udlæses intensitets- og afstandsværdierne fra sikkerheds-laserscanneren PSENscan. Hvis afstandsinformationerne ikke er tilstrækkelige, kan der nu anvendes reflektorer til navigation. Dermed er det muligt at positionere nøjagtigt ved navigation, f.eks. ved dokning af et førerløst transportsystem ved en maskine i forbindelse med materialeoverførsel. På denne måde øges produktionskvaliteten og produktiviteten yderligere.
PSENscan kan ved behov skifte til standbytilstand. Det giver især fordele i forbindelse med førerløse transportsystemer, fordi maskinerne hurtigere kan genstarte. Du sparer omkostninger på grund af det reducerede strømforbrug, der opnås med standbytilstanden. I forbindelse med den nye, automatiserede autoreset-funktion er der også mulighed for tidsbesparende genstart. Derudover protokollerer PSENscan fejllister: Disse vises nu lokalt på modulet, hvilket muliggør en hurtigere diagnose og genstart uden forsinkelse.
Laserscannerens dynamiske beskyttelseszoner tilpasser sig
Ønsker du at anvende dine førerløse transportsystemer risikofrit? Med sikkerheds-laserscanneren navigeres der ikke kun dynamisk, men også sikkert – og samtidig opnår du maksimal produktivitet. PSENscan giver nemlig maksimal sikkerhed, selvom de førerløse transportsystemers hastigheder ændrer sig. PSENscans beskyttelseszoner tilpasser sig dynamisk til de førerløse transportsystemers forskellige hastigheder. På denne måde kan der køres mere præcist uden om forhindringer. Nøjagtig navigation og tilpasning til forskellige hastigheder hjælper brugerne af førerløse transportsystemer med at øge deres anlægs produktivitet og effektivitet. ROS-moduler giver dig mulighed for enkelt og hurtigt at integrere sikkerheds-laserscanneren i dit anlægsmiljø.
Yderligere oplysninger:

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk