Knowhow - Gå ikke glip af startskuddet!

05/12/2011

EN ISO 13849-1 træder i kraft i slutningen af året

EN ISO 13849-1 træder i kraft i slutningen af året.

 

Nytårsaften 2011 vil vi ikke kun sige farvel til det gamle år , men også til standarden 954-1. Allerede i starten af det nye år 2012 vil tilbagetrækningen af den gamle standard pr. 31.12.2011 bringe nye udfordringer med sig for maskinbyggere og brugere. Det skyldes, at i modsætning til de kendte kategorier kræver dens efterfølger EN ISO 13849-1 en vurdering af sikkerhedsfunktionerne ud fra en sandsynlighedsteori, som er langt mere omfattende end for EN 954-1 .    

Konsekvenserne vil være vidtrækkende, og massive ændringer er sandsynlige.
Maskinbyggere er generelt klar over dette problem, men ikke alle er klar over, at hvis man ikke begynder at arbejde med ændringen til den nye standard her på falderebet, vil det betyde, at man ikke opfylder kravene pr. 31.12.2011.

Det er vigtigt ikke at gå glip af startskuddet. Her på falderebet er det tid til at beskæftige sig med ændringen til den nye standard, da der ingen overgangsperiode er. Den gamle standard EN 954-1 vil blive erstattet helt den 31.12.2011. Pilz er gerne behjælpelig i forbindelse med ændringen til den nye standard og tilbyder også seminarer i standarden EN ISO 13849-1.

Læs mere om vore serviceydelser her »