台灣 | 中文(繁體)

2019年3月27日

2019年漢諾威工業展:智慧工廠自動化的創新特色

請於 2019 年 4 月 1 至 5 日在漢諾威工業展上,探索我們針對未來智慧工廠的趨勢與創新。在 9 館中的攤位 D17 上,Pilz 將展示來自操作與監控、安全感測器技術、I/O 系統及服務領域的創新。

實現安全和防護的模組化管理已變成可能。

我們首次在漢諾威展示創新的 PITmode 組合,可提供安全和防護的模組化存取和授權管理。PITmode 組合由採用 RFID 技術的讀取單元 PITreader、整合式網頁伺服器及安全評估單元(SEU)組成。分開的組件可將該系統無縫整合到現有控制台的設計中。

創新感測器技術可提高靈活性

Pilz 透過 PSENscan 安全雷射掃描器的輕量、主控及從屬版本,呈現更靈活有效的區域監控。Pilz 安全雷射掃描器,現在也適用於存取保護等垂直應用的區域防護。此外,採用 PSENscan 應用可更加靈活設計。您的優勢:減少停機時間,提高經濟效益。

並且,歡迎您親自查看編碼型安全開關 PSENcode!由於採用 RFID 傳送器技術,PSENcode 能將最大的操作防護能力,與最小安裝空間需求完美結合。在漢諾威工業展上,我們展示全球最低設計的致動器,高度僅為 3 mm:PSENcode 薄型致動器。使用者受益於較高的機器設計自由度 – 特別是在空間很寶貴的情況下。

掌握具有開放式通訊技術的工業 4.0,

為保證網路化生產中的資料交換,需要支援全球標準的開放式通訊技術。為此,Pilz 為遠端 I/O 系統 PSSuniversal 2 ,提供 IO-Link Master 模組 PSS u2 ES 4 IOL。符合 IEC 61131-9 標準的開放式全球標準化 IO 技術,支援工業 4.0 精神的網路化生產。歡迎蒞臨漢諾威工業展,讓我們的專家為您提供建議!

為美國提供全面服務,

任何銷售機械設備到美國皆須注意規範,以確保得到操作許可的程序順利進行。現在起,Pilz 會使用全新服務「IC USA」支援製造商和出口商,以符合美國合規性的規範,直到美國當地主管機關認證。

我們將於 2019 年 4 月 1 至 5 日,在漢諾威工業展上呈現這些及其他創新。是否想立即取得更多資訊?請親臨 9 館、攤位 D17 參觀。我們期待與您相見!


其他資訊:
歡迎提前探索我們所有的創新特色!

創新特色
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw