採用模組化安全繼電器 myPNOZ
2023年1月25日
安全監控包裝機器上的硬紙板進料
包裝解決方案必須安全保護操作人員。這同樣適用於監控硬紙板進料。在這種情況下,很重要的是要避免操作人員由於進料口空缺而可觸及機器內部造成受傷。
對於這種情況,Pilz 可提供高達 EN ISO 13849-1 的 PL d/Cat.3 或 EN/IEC 62061 的 SIL CL 2 的 TÜV 認證解決方案,其可靈活組裝和調適以安全監控包裝材料的進料。使用者可以確信所有必要的安全預防措施皆符合。兩個光學感測器監控硬紙板箱盒上的開口。若箱盒中的硬紙板不足,則感測器會將此狀態回報給模組化安全繼電器 myPNOZ。機器會停止直到硬紙板重新補足,才可重新開始生產。
採用模組化安全繼電器 myPNOZ 和兩個光學感測器的解決方案的優點:
- 使用 myPNOZ Creator 類型代碼可預先配置調用:配備電晶體輸出的 myPNOZ.91.CKA360AB000XB700 或配備繼電器輸出的 myPNOZ.03.CKA360AB000XD700
- 隨插即用:接線即可隨時使用
- 靈活:若要監控附加安全功能,則可進行適度調整
- 簡單:可整合到現有應用中
其他資訊:
最上方
Contact
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
本文是否有幫助?