2023年11月6日

IO-Link Safety

在一個系統中進行現場層級安全通訊

採用 IO-Link Safety,非專屬的標準化通訊系統 IO-Link 現在也可用於功能安全。安全標準化的點對點通訊使得安全感測器和致動器能夠整合到任何現有的現場總線 Fieldbus 系統中。IO-Link Safety 已在全球範圍內實現標準化符合 IEC 61139-2 ,並提供高達 EN ISO 13849-1 的 PL e(或 IEC 61508/62061 的 SIL 3)的最大安全性。

有黑色圓圈的標誌以及符號和文字「IO-Link safety」

作為安全自動化領域的專家,我們將在 SPS 2023 上向市場展示一些新產品:具備主控和感測器的完整 IO-Link Safety 系統。除了具備 IO-Link Safety 功能性的首批裝置(如安全光柵 PSENopt II 進階 IOLS 和控制單元 PITgatebox IOLS)之外,我們也將展示 IO-Link Safety Master PDP67 IOLS。經濟實惠且靈活的完整解決方案可簡化與工廠設備與機械的整合,並提高性能。

作為安全控制器的介面,IO-Link Safety Master 支援達到現場層級的雙向通訊。除了 IO-Link Safety 裝置之外,IO-Link 感測器和致動器以及傳統安全感測器也可連接。IO-Link Safety 感測器供應重要狀態資訊,並可在智慧診斷領域提供更多選項。這些裝置可自動識別和參數化,這使得它們更容易更換並減少機器停工時間。

優點:

  • 降低成本並提高產能:
    IO-Link Safety 裝置可自動識別,且直接採用參數。這使得更換元件變得更加容易,並減少因維修而造成的工廠設備與機器停工時間。此外,所需的裝置類型更少,因此可降低在採購方面以及在倉庫中創建空間的複雜度。
  • 創新的機器概念:
    與每個感測器和致動器的無縫通訊可實現智慧數據評定。這可擴展開發網路連結工廠設備與機械的可能性;憑藉可達到感測器層級的 IO-Link Safety,工業 4.0 等層面可以非常簡單地實現,無關於製造商。
  • 縮短試運轉時間:
    IO-Link Safety 通訊可透過無屏蔽纜線進行,並使用標準工業接頭。這可在更換裝置時節省時間和金錢。
  • 經濟實惠的維護:
    智慧型 IO-Link 裝置可提供診斷功能。這使得新的預測性維修與維護概念成為可能
最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

本文是否有幫助?