歐盟成員彼此越來越緊密,使工程設計的法律、法規和條文的統一度提升。首先,歐盟透過指令制定一般安全目標。這些安全目標需要精確的規範。透過標準產生特定的規章。
歐盟指令只有在歐盟各國將其納入國內法時才會生效。各歐盟國的法律或條文皆會參照相關歐盟指令,並將它提升為國內法律的地位。
情況與規章不同。歐盟規章可在獲得歐盟委員會批准之後立即生效,而無需併入國內法中。
僅標準沒有法律相關性。這些標準在歐盟官方公報中發佈或通過國內法律與條文之前,不具有法律相關性。這些調和標準的發佈可觸發「推定合規」。因此,適用標準的使用者可推定其行為符合法律和指令。若發生申訴主張時,舉證責任就會移轉。如果調和標準參照尚未統一的標準,後者可以取得等同於統一的狀態。
國際標準化作業很重要,但若未與歐洲指令和規章協調,則在實務上不完整並且無法達成其目標。在最壞的情況下,IEC 與 ISO 層級的不同產品和安全要求可能成為 CEN/CENELEC 版本的標準 – 這對於作為全球市場參與者的企業而言,是非常關鍵的情況!
如今,標準多在國際 IEC 與 ISO 層級制定與發布。在理想情境中,其應原封不動採用到歐洲標準體系中。在歐盟中,採用為調和標準的責任在於歐盟委員會。這已將與歐盟/歐盟指令/規章的基本健康與安全要求的比較委託給調和標準顧問(HAS 顧問)。直到 2022 年 1 月,認證、協調及預算監控是由作為 HAS 承包商的顧問公司 ERNST & YOUNG(E&Y)管理。不過,用於此諮詢功能的歐盟預算已於 2021 年 10 月用盡,且調和程序停滯。
再次與作為合約合作夥伴的 E&Y 的新合約,現在已自 2022 年 8 月起生效。與此同時,調和作業一直有些如履薄冰。結果是不可忽視的調和積壓,現在必須逐步處理,以使可盡快在歐洲官方期刊上發佈。
新合約內含下列重要且相關變更:
希望新合約和變更的操作流程將使調和作業更有效,而標準調和更快速,並最後在歐盟官方公報中發佈。因此,推定符合指令和規章將正式且最後提供。
於 2019 年 3 月 18 日,歐盟委員會在歐盟官方公報中發佈了實行決策 (EU) 2019/436,概述關於機械指令 2006/42/EC 的機械設備調和標準清單的變更。更新了其應用依據機械指令 2006/42/EC 觸發推定合規的標準清單。
在以上決定生效之前,調和標準的完整清單會在歐盟官方公報上發佈。該發佈在下一次完整目錄發佈之前有效。此目錄的最後版本於 2018 年 3 月 9 日推出,其中內含對依據機械指令所統一的所有標準的概述。
發佈的做法已在基本上變更。
自實行決策 (EU) 2019/436 起,將不再推出完整綜合清單,將僅說明來自先前文件的變更。
發佈內容現在具有下列結構,總計 3 個附件:
自該第一個決策起,進一步決策已定期出現,為此您必須遵守以上所說明的流程。您可以在歐盟委員會的首頁上找到這些決定的概述。在那裡,您將找到發佈在歐盟官方公報上的所有調和標準的總結。該總結包含在清單編制時推定合規的所有標準,以及已從官方公報撤銷的標準。
不過,此總結沒有法律效力。歐盟委員會提供此總結僅供參考。儘管一切可能預防措施皆已採取,以確保該總結定期更新且正確無誤,但仍可能發生錯誤,且該總結可能在某個時間點不完整。因此,使用者別無選擇,只能在實行決定時注意與其相關的標準。
若您需要支援,則 Pilz 可提供全方位機械安全服務。
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]