若模組化安全繼電器 myPNOZ 無法輕鬆嵌入您的應用,則不會稱為「模組化」。我們在關於新產品的常見問題中,確切解說其作業方式。
2021年12月14日
全新安全繼電器 myPNOZ
採用 myPNOZ,您一方面可以靈活更換個別模組,即使在進行調試之後。另一方面,您還可以從 12 種不同的擴充模組以及電晶體和繼電器輸出選擇中<693/合適組合。直接在裝置上的 LED 指示燈負責任何故障偵測。
- 我是否可以將資料從 myPNOZ Creator 傳輸到 Eplan?
是,這很容易做到。配置的 XML 檔案可在 myPNOZ Creator 中創建並匯出。進而,此檔案可匯入到 EPLAN Data Portal 中 – 結果相當簡單是完整系統巨集,這讓您可以更輕鬆創建電路圖。
- myPNOZ 在進行調試時適用哪些規則?
隨插即用:在您收到 myPNOZ 時,其已預先設定並可立即進行調試。模組可透過 BUS 接頭連接,且系統的電壓供應透過主要模組提供,因此模組之間無需接線。這可在進行調試期間節省大量時間。
- 採用 myPNOZ 可提供哪些診斷選項?
每個 myPNOZ 模組皆具有用於每項功能、輸入和輸出以及復歸的 LED。更高層級錯誤顯示也可用於精確診斷,識別哪個模組可能有故障。然後,故障模組可在工廠設備上個別更換,而無需拆卸系統。
最上方
Contact
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
本文是否有幫助?