升降機是最安全的運輸方式之一。到目前為止,其安全相關功能主要是透過機電元件實行。因此除了樓層開關、限制開關及檢查開關以外,大多數升降機皆具有獨立升降井複製系統和限速裝置。到目前為止,只有在極少數情況下,電子元件才會配備安全功能。
可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2 等可編程電子系統,就是所謂的升降機安全相關應用的可編程電子系統 PESSRAL(Programmable Electronic Systems in Safety-Related Applications for Lifts)。它們結合這些功能,因此可取代維護成本高且容易老化的機械元件。
升降機和貨梯的安全元件只有在事先經過獨立認證機構的認證,才能在歐洲銷售。這是由歐盟在升降機指令 2014/33/EU 中規範。
2024年2月7日
小型安全控制器 PNOZmulti 2 – 上下放心!
照片為:TÜV Süd 的 Mark Dietz;Pilz 的 Jürgen Kitzing、Andreas Volland 及 Stephan Rauch,TÜV Süd 的 Carina Rebernak
授予電梯、升降機、電扶梯的型式檢驗證書
PNOZmulti 2 產品系列的基礎主模組及相關聯擴充模組已通過 TÜV SÜD 認證為可編程電子系統(稱為 PESSRAL),符合指令 2014/33/EU。TÜV Süd 於 2023 年 10 月在奧格斯堡舉行的世界領導國際展會 Interlift 上,向 Pilz 展示認證文件。
這些標準是檢驗的基礎:
- EN 81-20:2020
- EN 81-22:2021
- EN 81-50:2020
- EN 115-1:2017
可能的應用範圍非常廣泛
這就是使用者和製造商使用小型安全控制器 PNOZmulti 2 安全到達目的地的方式 – 無論是到山頂或是深入地下 – 具備多項功能的 PNOZmulti 無處不在:
- 貨梯
- 乘客升降機
- 家用升降機
- 升降平台
- 車輛/汽車升降機
- 舞台升降機
- 船舶升降機
- 住宅升降機
- 病人升降機
- 殘障者升降機
- 餐用升降機
- 維修升降機
- 電梯
- 電動步道
- 自動走道
- 輸送帶
其他資訊
最上方
Contact
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
本文是否有幫助?