2023年10月19日

ISO 3691-4 的更新版本已發佈

無人搬運車系統國際標準的更新版本已自 2023 年 6 月起生效。

何謂 ISO 3691-4?

ISO 3691-4,「工業卡車 – 安全要求和驗證 – 第 4 部分:無人駕駛工業卡車及其系統」是針對無人搬運車(AGV)和無人搬運車系統(AGVS)最重要的國際標準。這於 2020 年發佈,並適用於製造商以及營運商。其定義 AGV 和 AGVS 的安全功能要求(性能等級),例如設定對人員、操作模式及煞車系統進行偵測。此外,說明降低風險並驗證自動化功能的程序,以保證 AGV 和 AGVS 可在最後安裝環境中平穩安全運作

對於製造商和營運商的重要變更

標準 ISO 3691-4更新版本已於 2023 年 6 月生效。為了使標準適應於最新技術並更清楚定義要求,有必要進行更新。

在此的一些主題已在更新版本中更清楚定義或擴展:

  • 對於「主動偵測場」「操作停止」的詳細要求
  • 更精確定義「停止功能」,包含緊急停止裝置之間的最大距離
  • 對於 AGV 上乘客的接近和保護的更新要求
  • EN 1175:2020 的電氣要求的關聯性更好
  • 說明附加危害,例如運輸、溫度、排放、靜電層面等。

ISO 3691-4 的現行版本也說明必須應用,才能使系統能夠在所謂的「受限區塊」中以較高速度運作的架構條件。在這種情況下,需要對危害進行詳細分析和評估,並實行對應附加措施。

 

一位男士進行關於 AGVS 的簡報

有關 AGVS 安全要求和整合的國際訓練

我們隨時為您掌握市場脈動:當然,我們的訓練課程是基於最新標準與要求,並將定期更新。我們的國際線上訓練可隨時隨地支援實用專業開發。

立即註冊!
兩位人員站在 AGVS 工廠樓層中

無人搬運車系統的安全操作

此外,Pilz 可為 AGVS 製造商和營運商提供全方位解決方案和服務:從設計階段系統概念的開發,直到試運轉,我們將憑藉我們的專業知識作為合作夥伴陪伴您:因此,您的 AGVS 運行將具備最大安全性。

立即深入瞭解!
拿著筆電的人員在 AGVS 旁邊
最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

本文是否有幫助?