2022年7月27日

用於安全雷達感測器 PSENradar 的智慧分析單元

具備 USB 連接的全新分析單元 PSEN rd1.x I/O 現在可用於嚴苛應用條件下的安全保護區塊監控。

搭配安全雷達感測器 PSEN rd1.2,您將擁有針對高溫影響、髒汙、雨水或蒸汽應用的安全解決方案(經 UL 認證)。除了戶外應用以及木工和金屬加工領域以外,機器人應用現在也可由於高達 Cat.3/PL d 而安全防護。

對於快速進行試運轉,只需透過適當 Configurator 即可選擇和設定感測器。依應用而定,安全雷達感測器解決方案包含最多 6 個雷達感測器、1 個分析單元及可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2。這可為您提供用於保護區塊監控的安全解決方案 – 如有需要包含從風險評估到系統實作和合規性評估的服務,例如針對機械設備的 CE 標章等。由於乙太網路和 PROFIsafe 等附加介面,因此這種安全雷達解決方案也很容易整合到現有應用中。

您的優勢:

  • 由於雷達技術,對灰塵、髒汙、雨水、光線、火花、蒸汽及震動不敏感
  • 靈活的感測器準確定位,且每個分析單元最多可連接 6 個感測器
  • PROFIsafe 和乙太網路等附加介面,因此易於整合
  • 高達 Cat.3/PL d 的類別使得能夠安全防護機器人應用
  • 可用於需要後方進入保護的應用:可防止機器在危險區域中有人員時重新啟動

安全雷達感測器 PSENradar

用於安全雷達感測器 PSENradar 的智慧分析單元
最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

本文是否有幫助?