2023年8月28日

系統版本 PSS 4000 1.25 – 隨身鑰匙解決方案

系統版本 1.25 的自動化系統 PSS 4000 可提供隨身鑰匙解決方案。在此,您可以找到所有新產品的概述。

維護安全防護系統「隨身鑰匙」可防止未經授權重新啟動現在也可在軟體平台 PAS4000 中作為功能模塊和元件使用!

保護您的人員避免在維護時受到危害!只要人員在危險區塊中,使用 Pilz 的「隨身鑰匙」解決方案就可防止機器意外重新啟動。與傳統上鎖掛牌(LOTO)系統相比,維護安全防護是透過具對應權限的 RFID 密鑰以純電子方式實行。因此,無需機械聯鎖裝置和警告掛牌。

安全控制器 PSS 4000使用權限系統 PITreader 的組合,可確保在最後人員離開危險區域之前,工廠設備無法重新啟動。維護安全防護是透過具對應權限的 RFID 密鑰,以及控制器中的安全清單實現。操作人員使用個人電子鑰匙,透過 PITreader 對安全門進行身分驗證。其資安 ID 將儲存在 Pilz 控制器 PSS 4000 中的安全清單中。當機器停止時,可存取以執行作業。員工始終持有傳收器(「隨身鑰匙」)。為使工廠回復運作,每個人在離開工廠設備之後必須透過 PITreader 登出。這將資安 ID安全清單移除。一旦清單為空白,機器即可啟用並可回復運作。

維護安全防護「隨身鑰匙」功能是使用 Pilz 控制器 PSS 4000(PSSu PLC)中的功能模塊/元件實行:

  • 與對應 PITreader 的連接(最多 10 個 PITreader 單元可在安全清單中管理)。
  • 登入到登入清單所需的最低權限。
  • 用於 LED 按鈕的輸入。
  • 「登出條件」的條目(盲點檢查)。在工廠設備無法看到全部的情況下,則依據 EN ISO 13849-1 5.2.2 進行額外「盲點檢查」。這需要在工廠設備難以看到的區域中,進行目視檢驗。然後,機器才可重新啟動。
  • 「啟用(清單空白)」和盲點檢查的輸出。 
PSS 4000 軟體與 PAS 4000

優點概述:

  • 人員身分驗證和安全重新啟動保護,可防止意外(機器)啟動  
  • 認證:符合 EN ISO 13849-1 的 PLd Cat. 3 並符合 EN 62061 的 SIL CL2
  • 完全控制並可追溯誰有權限操作哪台機器;也可能設定臨時權限
  • 最多 10 個 PITreader 單元可在安全清單中管理
  • 最多 20 位人員可同時進入一台機器
  • 與金屬製成的傳輸系統相比,成本便宜得多且更靈活。
  • 在電子鑰匙遺失時,簡單即可阻擋並重新編程
  • 符合 EN ISO 13849-1 5.2.2 的盲點檢查:最後人員可能「被迫」在工廠設備可重新啟動之前,前往無法看到的區域進行確認
  • 授權人員可以刪除安全清單「密鑰清單重置」
  • 人員離開工廠設備時,不需經由進入時的同一道門
  • 可以直接透過 PASvisu 顯示安全清單(例如人員和電話號碼)

自動化系統 PSS 4000

隨身鑰匙:登入
隨身鑰匙:維護作業
隨身鑰匙:登出
最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

本文是否有幫助?