Pilz na targach Interpack 2026, hala 18b, stoisko C11 – Zapewnienie bezpieczeństwa maszyn pakujących.
Na targach Interpack 2026 (7–13 maja) ekspert w dziedzinie automatyzacji, firma Pilz, zaprezentuje technologię czujników i rozwiązań w zakresie sterowania pod hasłem „Pakowanie bez ryzyka”. Bezpieczeństwo bez kompromisów”. Pilz skupia się na elastycznych i zgodnych z wymaganiami rozwiązaniach, które zapewniają stałą wydajność, nawet w zmiennych warunkach produkcyjnych. Odwiedzający mogą się również zapoznać z usługami firmy Pilz związanymi z unijnym Rozporządzeniem w sprawie maszyn, które wejdzie w życie w roku 2027, Cyber Resilience Act (CRA) oraz serią norm EN 415, które odgrywają ważną rolę w kwestii bezpieczeństwa maszyn pakujących.