Digitala automationslösningar för en säker järnvägsinfrastruktur står i fokus för Pilz deltagande på mässan InnoTrans 2022 (20–23 september 2022 i Berlin). En nyhet är EULYNX-adaptern, som möjliggör användning av den tillverkarövergripande EULYNX-standarden i befintliga ställverk. Dessutom presenterar automationsföretaget sitt utbud av tjänster för maskinsäkerhet, som hjälper operatörer och tillverkare inom järnvägssektorn att säkra sina anläggningar.
Ostfildern, 11 aug. 2022
InnoTrans 2022: Pilz visar automationslösningar för järnvägstrafikens framtid – säker digitalisering, helt enkelt
På InnoTrans visar Pilz hur operatörer av järnvägsinfrastruktur kan utnyttja digitaliseringens möjligheter med hjälp av automationslösningar. Med öppna gränssnitt och standardiserade COTS-lösningar (Commercial Off-the-Shelf) tillhandahåller Pilz en portfölj för att lösa upp proprietära tillämpningar. Det produktutbud som presenteras på InnoTrans omfattar klassiska järnvägstillämpningar, som t.ex. växelomläggningar, gränssnittslösningar och järnvägsövergångar, men även industrirelaterade järnvägstillämpningar såsom säkring av anläggningar för järnvägsdrift.
Öppna järnvägsmarknader tack vare öppen kommunikation
EULYNX-adaptern, som Pilz presenterar på InnoTrans, är ett exempel hur framtidens järnväg kan se ut. Standardiseringen av ställverksteknik är det uttalade målet för det europeiska EULYNX-projektet. I den här standarden översätter så kallade Object Controllers ställverkens digitala styrkommandon till analoga signaler, t.ex. för växlar. Med EULYNX-adaptern, baserad på automationssystemet PSS 4000, blir befintliga ställverk kompatibla med Object Controllers. Tack vare sin öppenhet och kompatibilitet utgör EULYNX-adaptern en viktig byggsten för genomförandet av den gränsöverskridande och tillverkarövergripande digitaliseringen inom lednings- och säkerhetsteknik.
Jan van der Heide, Business Development Manager Railway på Pilz, kommer att förklara hur man tar sig från lokala, landsspecifika lösningar till en öppen järnvägsmarknad inom ramen för Speakers’ Corner. Hans föredrag ”Från Object Controller till gränsöverskridande digitalisering av järnvägsinfrastrukturen – hur EULYNX kan ge dina ambitioner en skjuts” äger rum den 21 september kl. 13.30–14.30.
Temat ”Omdefiniering av mobilitet: VDB:s framtidsverkstad” kommer den 23 september kl. 10.00–2.00 att diskuteras av Michael Fohrer, rådgivare på företagsenheten Rail på Pilz, tillsammans med andra branschexperter på VDB-Dialog Forum i +palais.Berlin, hall 19.
Service för säkerheten i anläggningar och verksamheter
Pilz utökar sitt automationsutbud med tjänster som projektplanering och projekthantering, programmering, dokumentation samt stöd under godkännandeprocessen. Alla är särskilt utformade till järnvägsindustrins krav.
Som expert på anläggnings- och maskinsäkerhet har Pilz i årtionden erbjudit omfattande tjänster som är skräddarsydda till maskintillverkarnas och användarnas individuella krav för att skydda människor, maskiner och miljön. På InnoTrans kommer experterna från Pilz att använda en interaktiv montervägg för att förklara hur nätoperatörer och tillverkare av järnvägsteknik kan dra nytta av maskinsäkerhet för sina anläggningar och verksamheter.
Pilz presenterar sina innovativa lösningar på den internationella fackmässan för trafikteknik, InnoTrans, i Berlin den 20–23 september 2022 (hall 27, monter 550).
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk