Automationsföretaget Pilz utökar sitt lösningsutbud inom järnväg och driver sin världsomspännande järnvägsverksamhet framåt i och med grundandet av den nya företagsenheten Rail. Pilz vill vara med och aktivt forma framtiden för järnvägstrafiken med lösningar för en säker digital infrastruktur.
Ostfildern, 4 aug. 2022
Automationsföretaget Pilz grundar företagsenheten Rail – ”Första valet för säker, digital infrastruktur”
Industribeprövade automationslösningar från Pilz används redan i klassiska järnvägstillämpningar som t.ex. växelomläggningar och järnvägsövergångar, men även i gränssnitten mellan industri- och järnvägstillämpningar. Genom grundandet av företagsenheten Rail stärker Pilz sin järnvägsverksamhet ytterligare.
Omfattande utbud för framtidens järnväg
Experten för säkra automationslösningar fokuserar i högre grad på järnvägsindustrin och tillsätter i och med den självständiga företagsenheten fler resurser internt för att utöka sitt utbud och sin applikationsprojektering som är skräddarsydda för järnvägen. Sammansmältningen av industriell automatik och järnvägsteknik skapar digitala lösningar: Tack vare öppna gränssnitt och Commercial Off-the-Shelf-lösningar – det vill säga standardiserade produkter – vill Pilz bidra till att lösa upp proprietära tillämpningar. Utöver detta kommer Pilz framöver att överföra sitt kunnande inom maskinsäkerhet och driftsäkerhetsförordningen till anläggningar för järnvägen, t.ex. verkstäder och depåer.
Industribeprövade lösningar
”Våra industribeprövade automationslösningar uppfyller redan de omfattande kraven som järnvägsverksamhet innebär i sin helhet! Med den nybildade företagsenheten vill vi aktivt vara med och forma järnvägens framtid. Vi vill vara det första valet för en säker digital infrastruktur på och bredvid spåren”, förklarar Sebastian Lüke, chef för företagsenheten Rail.
Sebastian Lüke har varit ansvarig för att bygga upp företagsenheten Rail från första början och leder nu det internationella teamet på huvudkontoret i Ostfildern. Den erkände järnvägsexperten Michael Fohrer hjälper företagsenheten med sin erfarenhet som ordförande för VDB (Verband der Bahnindustrie in Deutschland e.V.) och expertis som chef i 13 år på Bombardier Transportation.
För honom tar Pilz helt rätt steg: ”Industrin har tagit steget till digitalisering mycket tidigare. De styrkor och den erfarenhet som Pilz har samlat på sig inom industritillämpningar passar utmärkt för de omfattande kraven som järnvägstekniken innebär. De öppna gränssnitten och standardiserade Pilz-lösningarna har stor potential att lösa upp järnvägstillämpningar som hittills har varit proprietära”, betonar Fohrer.
I säkerhetens tjänst
Utöver automationslösningarna omfattar automationsföretagets expertis järnvägsspecifika tjänster som projektplanering och projekthantering, programmering, dokumentation samt stöd under godkännandeprocessen. Kunskap om maskinsäkerhet och driftsäkerhetsförordningen krävs även för anläggningar på järnvägsoperatörernas områden. Järnvägsoperatörer drar nytta av detta omfattande järnvägsutbud från ett och samma ställe.
Pilz på InnoTrans
Pilz presenterar sina innovativa lösningar på den internationella fackmässan för trafikteknik, InnoTrans, i Berlin den 20–23 september 2022 (hall 27, monter 550).
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk