Od produkcji z wykorzystaniem elektrolizerów po tankowanie wodoru na stacjach: na targach Hydrogen + Fuel Cells EUROPE firma Pilz zaprezentuje swoje rozwiązania automatyzacyjne dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonalnego i bezpieczeństwa przemysłowego. Umożliwiają one bezpieczne monitorowanie i kontrolowanie procesu wytwarzania wodoru. Wystawa odbędzie się w dniach od 31 marca do 4 kwietnia 2025 r. w ramach targów Hannover Messe.
Ostfildern, 13 lut 2025
Hannover Messe 2025: Firma Pilz na targach Hydrogen + Fuel Cells EUROPE w hali 13, stoisko D34. Jak wodór staje się bezpiecznym wyborem?
Szybkie i niezawodne wykrywanie wycieków gazu, monitorowanie ciśnienia, poziomu napełnienia, napięcia i natężenia prądu, bezpieczne monitorowanie procesów spalania – sprawdzone w automatyce rozwiązania bezpieczeństwa pomagają chronić proces wykorzystania wodoru w ekonomiczny i inteligentny sposób. Na targach Hydrogen + Fuel Cells EUROPE firma Pilz zaprezentuje rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego dla branży wodorowej. Pokażemy w jaki sposób zabezpieczyć instalacje wodorowe przed manipulacją i niewłaściwym wykorzystaniem.
Bezpieczeństwo funkcjonalne w branży wodorowej
Rozwiązania firmy Pilz pomagają traktować bezpieczeństwo zawsze jako nadrzędną wartość w kontekście monitorowania komponentów i ich powiązań funkcjonalnych w całym procesie produkcji. W ten sposób zapewniają maksymalne bezpieczeństwo procesów produkcyjnych. Od elektrolizy po reforming parowy – eksperci firmy Pilz wyjaśnią różne podejścia do kwestii bezpieczeństwa w zależności od sposobu wytwarzania wodoru. Sterownik PNOZmulti 2 i system automatyzacji PSS 4000 firmy Pilz pozwalają zabezpieczyć wytwarzanie wodoru w procesie elektrolizy. System automatyki PSS 4000 sprawdził się już w zadaniach monitorowania wszystkich funkcji bezpieczeństwa na stacjach tankowania wodoru – w obrębie układu chłodzenia i zbiorników wysokociśnieniowych oraz podczas tankowania wodoru.
Kompleksowe podejście do bezpieczeństwa i ochrony
Kompleksowe podejście obejmuje zapewnienie bezpieczeństwa nie tyko funkcjonalnego, ale także przemysłowego, w tym ochronę przed manipulacjami i nadużyciami. Szczególną rolę odgrywa bezpieczeństwo przemysłowe – między innymi ze względu na wymogi obowiązującej od 2024 r. dyrektywy NIS2 dotyczącej bezpieczeństwa sieci i informacji oraz Rozporządzenia w sprawie maszyn, które będzie obowiązywać od 2027 r. Eksperci firmy Pilz będą obecni na stoisku, aby doradzić w kwestii dostosowanych do potrzeb rozwiązań bezpieczeństwa automatyzacji – począwszy od uwierzytelniania użytkowników, przez bezpieczeństwo danych i sieci i wybór bezpiecznego trybu pracy, aż po zarządzanie dostępem oraz elektroniczne zabezpieczenia prac konserwacyjnych.
Eksperci firmy Pilz na Forum
Bezpieczna automatyzacja będzie również tematem wykładów towarzyszących wystawie. Podczas Forum Albert Cot, Market Development Engineer w firmie Pilz, opowie o wyzwaniach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa funkcjonalnego i bezpieczeństwa przemysłowego w rozwiązaniach wykorzystujących wodór. Podczas Forum Technicznego Thomas Braasch, Sales Engineer w firmie Pilz, szczegółowo omówi znaczenie bezpieczeństwa funkcjonalnego i bezpieczeństwa przemysłowego w produkcji wodoru metodą elektrolizy.
Automatyzacja Kanady – zielona, cyfrowa i zrównoważona
Pod hasłem „The future’s here” Kanada zademonstruje swoją silną przemysłową pozycję w obszarach automatyki, energetyki, transformacji cyfrowej i zielonych technologii. Firma Pilz ma w Kanadzie swój oddział w Mississauga w prowincji Ontario i pomaga dokonać transformacji przemysłowej w kierunku zielonej, cyfrowej i zrównoważonej przyszłości Kanady.
Firma Pilz na targach Hydrogen + Fuel Cells EUROPE w hali 13, stoisko D34
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]