比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
6製品中 製品が比較リストに入っています

オペレーティングモード選択およびアクセス許可システムPITmode

1つのシステムに安全機能とセキュリティ機能を搭載

オペレーティングモード選択およびアクセス許可システムPITmodeは安全機能とセキュリティ機能を1つのシステムに搭載しています。この装置によって、機能安全に対応するオペレーティングモードの選択や、設備や機械のアクセス許可の管理が可能になります。

PITmode機器は、さまざまな制御シーケンスやオペレーティングモードを切り替える必要のある設備や機械で使用できます。各従業員に対して、RFID技術を使用するコード化トランスポンダキーを使用して、それぞれの能力に応じた機械操作の許可を付与することができます。安全評価ユニットが自動モード、制限されたオペレーティング条件下での手動アクセスモード、サービスモードなどの指定のオペレーティングモードを検知、評価し、機能安全に対応する切り替えを実行します。そのため、誤使用や不正操作を防止すると同時に、人と機械を保護します。

PITトランスポンダマネジャー: PITreaderキーとユーザデータの効率的な管理

手動で作成したリスト管理の複雑で間違えやすい工程を回避: トランスポンダキーPITreaderキーとお客様のユーザデータは、新しいPITトランスポンダマネジャーで簡単かつ素早く管理できます。

PITトランスポンダマネジャーのグラフィカルインタフェースで、PITreaderキーの個別のユーザ権限を数ステップで書き込めます。ユーザを個別に作成するか、インポート機能を使用するか選択できます。PITreaderをPITトランスポンダマネジャーに接続し、統合されたデータベースに情報を直接読み込むことで、時間を節約し、エラーを回避できます。事前定義されたテンプレートを使用すると、権限の全セットをワンクリックでプログラムできるため、生産性がさらに向上します。必要に応じて、ブロックリストを使用して、特定のユーザや紛失したPITreaderキーをブロックすることが可能です。

PITトランスポンダマネジャーのダウンロードが可能です!

PITトランスポンダマネジャー

安全および産業サイバーセキュリティソリューション

以下のビデオのアプリケーション例で、PITmode fusionとPITreaderを使用して、設備や機械に実装で安全および産業サイバーセキュリティソリューションを紹介します。

PITmodeモデル概要

PITmode fusion – モジュラ式オペレーティングモード選択システム

PITmode fusionはオペレーティングモード選択システムのモジュラ式バージョンです。RFID技術搭載の読み取り装置PITreaderと別個の評価ユニット(安全評価ユニット - SEU)から構成されます。PITreaderでトランスポンダキーの読み取りとティーチインを実行できます。安全評価ユニットが選択したオペレーティングモードを評価し、最大5種類のオペレーティングモードを機能的に安全に切り替えます。安全な許可管理もPITmode fusionで総合的に対応できます。コンポーネントを分離することで、PITmode fusionを既存のコントローラの制御盤に組み込んだり、既存の押しボタンユニットと組み合わせたりすることもできます。

オペレーティングモード選択システムPITmode fusion
アクセス許可システムPITreader

PITreader – アクセス許可の規制

PITreaderを使用して、設備や機械のアクセス許可に関連するタスクを実行できます。単純なイネーブルや機械部品の特定の機能の承認から複雑な階層構造の許可マトリクスまで幅広いオプションが用意されています。トランスポンダキーは自由に書き込み可能なバージョンと許可が固定・保存されたバージョンを利用できます。不正操作防止のため、RFIDキーはPITreaderを使用して、社内独自のプログラミングでコード化することが可能です。PITreaderはピルツのコントローラと併用する標準機器として柔軟にご使用いただけます。

PITmode flexとPITmode flex visu – PITreaderとピルツのコントローラによるオペレーティングモードの選択

小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2またはオートメーションシステムPSS 4000と併用すると、PITreaderはアクセス許可の管理だけでなく、機能安全に対応するオペレーティングモードの選択も実装できます。選択したオペレーティングモードを読み込む安全評価ユニットは、ピルツのコントローラのファンクションブロックをご利用いただけます。オペレーティングモードは押しボタン(PITmode flex)またはPMIパネルのタッチパネル(PITmode flex visu)で選択できます。

 

PITreaderとPNOZmulti 2: アクセス許可の管理および安全なオペレーティングモード選択の最強コンビ

PITmode – コンパクトな一体型装置

コンパクトな一体型装置PITmodeは、オペレーティングモードの選択用押しボタンと安全評価ユニットが1つの装置に搭載されています。オペレーティングモードと許可がLEDで安全に表示されます。キーを個別にコード化することにより、不正操作を防止します。オペレーティングモードセレクタスイッチPITmodeは、工作機械の絵文字が印字されており、海外での使用にも適しています。

PITmodeによるオペレーティングモード選択

オペレーティングモード選択およびアクセス許可システムPITmodeの利点

  • 自己監視により機能安全規格に基づいて、PL dに適合するオペレーティングモードの切り替え
  • アクセス許可の管理
  • 企業独自のコード化による高度な不正操作防止
  • PITreaderおよびトランスポンダキーのコンフィグレーションのためのウェブサーバ搭載
  • キーを使用した読み取り/書き込みおよびデータ保存
  • PITreaderのトランスポンダキーのコード化によるティーチング
  • キーのデータエリアの施錠
  • プリインストールされたグループベースの許可管理
  • ユーザ管理機能内蔵
  • マルチカラーLEDリング採用

御社の要件に最適なソリューションが見つかります!

アクセス許可

アクセス許可システム

安全なモードの選択とアクセス許可

安全なオペレーティングモードの選択およびアクセス許可システム

製品レンジ: オペレーティングモードセレクタスイッチPITmode

オペレーティングモードセレクタスイッチPITmode

オペレーティングモードセレクタスイッチPITmodeは、1台のユニットで、オペレーティングモードの安全な切り換えとアクセス権の管理に対応します。

ダウンロード

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

テクニカルサポート

電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport-jp@pilz.com