「安全の大使」である当社の目的は、世界各地の人と機械の安全を向上させることです。これには、私たちが生活し、仕事をする環境も含まれています。ピルツは、温室効果ガスがどこで、どの程度排出されているかを把握しています。ピルツは、全社を挙げて適切な対策を講じ、この排出量を可能な限り減らすことを目指しています。
他に対策が見当たらない場合のみ、やむを得ず温室効果ガスを排出すべきと考えています。地域特性に応じてこの対策を講じることは、当社にとって特に重要です。
温室効果ガスの削減
「安全の大使」である当社の目的は、世界各地の人と機械の安全を向上させることです。これには、私たちが生活し、仕事をする環境も含まれています。ピルツは、温室効果ガスがどこで、どの程度排出されているかを把握しています。ピルツは、全社を挙げて適切な対策を講じ、この排出量を可能な限り減らすことを目指しています。
他に対策が見当たらない場合のみ、やむを得ず温室効果ガスを排出すべきと考えています。地域特性に応じてこの対策を講じることは、当社にとって特に重要です。
エネルギーおよび環境の管理
ピルツは、エネルギー管理と環境管理を統合することで、自社のエネルギー効率や環境保全の成果を継続的に監視し、弱点を見つけて無駄を省いています。省エネや環境保護の取り組みを常に改善することが目的です。
2016年3月以降、ピルツは、ISO 50001に準拠したエネルギー管理システムおよびISO 14001に準拠した環境管理システムを採用しています。これらのシステムの採用により、当社の目標とする環境にやさしく、エネルギー効率の良い労働および生産を持続可能な形で実施しやすくなっています。
サプライヤ
コンポーネントの輸送と試作は、環境に大きな影響を及ぼします。このため、ピルツでは、サプライヤ向けに仕様を策定し、より持続可能性を重視するよう求めています。それゆえ、サプライヤは、ピルツによる汚染物質の管理に密接に関わります。省エネや環境保護の問題は、製品やサービスの購入を決定する際、補足的な判断材料となります。
省エネ建築設備
ピルツは、世界各地での新規建物と既存建物の工事計画時に省エネ建築設備に注目しています。
省エネ建築設備の例として、以下が挙げられます。