基本 - EU域内の整合規格、指令、および法律

規格、指令、法律の関係とは?

規格パズル

EUはより密接な共同体になりつつあります。これにより、エンジニアリングの法律、規則、規定の整合化が増加しています。まず、EUが指令によって一般的な安全目標を立てます。これらの安全目標には正確な仕様が必要です。そのため、具体的な規則が規格に基づいて作成されます。

EU指令は、EU域内の国々で国内法に組み込まれた時点で発効します。EU各国では、法律や規定で該当するEU指令に言及することにより、EU指令を国内法のステータスに引き上げます。

規則はこれとは異なります。EU規則は、欧州委員会で承認されると、国内法に組み込む必要はなく、直ちに発効します。

規格適合、要件適合 – 整合規格

規格自体に法的な妥当性はありません。規格は、EUの官報で発行されるまでは、または国内法や規則を通じてでなければ、法的妥当性を有しません。これらの整合規格の発行により、「適合性の推定」が発生します。従って、これらの規格を適用するユーザは、法律や指令に準拠しているとみなされます。よって、損害賠償請求があった場合、証拠提出の義務が無効になります。整合規格で、整合化されていない規格を参照している場合、後者は整合規格に匹敵するステータスを得ることができます。


 

EU域内の規格、指令、および法律

EU規格の整合作業 - コンサルタント会社ERNST & YOUNGがHASの請負業者として認められました

ファイルによる迷路

国際標準化作業は重要ですが、欧州の指令や規則と整合していなければ、実際には不完全であり、目標を達成することはできません。最悪の場合、IECおよびISOレベルで異なる製品および安全要件がCEN/CENELEC版の規格となる可能性があります。これは、グローバル市場で活動する商業企業にとって非常に深刻な状況です。

現在、規格はほとんどの場合、IECおよびISOの国際レベルで開発および発行されています。理想的には、欧州規格に変更されていないものを採用するべきです。EUでは、整合規格としての採用に関する責任は欧州委員会にあります。これにより、EU/EC指令/規制の本質的安全衛生要件との比較を、整合規格コンサルタント (HASコンサルタント) に委託しました。2022年1月まで、承認、調整、予算モニタリングはHAS請負業者を務めるコンサルタント会社ERNST & YOUNG (E&Y) が行っていました。しかし、この諮問機能のためのEU予算は2021年10月までに使用され、整合プロセスは停滞しました。

新しい契約は、再び契約パートナーとしてのE&Yと、2022年8月から締結されています。当面は、整合化作業は保留となっています。その結果、少なからず整合の停滞が発生したので、欧州官報に可能な限り早く掲載できるよう、段階的に処理する必要があります。

新しい契約には、次の重要で関連性のある変更が含まれています。

  1. HASコンサルタントは、評価作業時間の最大25%を会議や規格委員会内のコミュニケーションに費やすことが許可されます。これには、初期段階で整合の不一致を回避するという利点があります。
  2. 将来的には、整合評価のための明確で構造化された評価手順となるでしょう。
  • ISO/IECおよびCEEN/CENELECと整合性の逸脱がない = 「準拠」
  • 重大な整合の逸脱 = 「準拠の欠如」 = 適合性の推定が提供されない、または
  • 「条件付き準拠」 = 制限付きの適合性の推定

新しい契約と運用手順の変更により、整合作業がより効率的になり、より迅速に規格が整合化され、最終的に欧州連合官報に掲載されることが期待されます。 その結果、指令や規則への適合性の推定が、形式的かつ最終的に提供されることになります。

欧州連合の官報で整合規格を発行する手順

2019年3月18日、欧州委員会はEU官報で施行決定(EU) 2019/436を発行し、機械指令2006/42/ECに関連する機械類の整合規格リストの変更に関する要点を説明しました。適用することにより機械指令2006/42/ECに従った適合性の推定が発生する規格のリストが更新されています。

上記の決定が発効するまで、整合規格の統合リストが欧州連合の官報に掲載されました。官報は次回の統合リストが発行されるまで有効でした。前回の統合リストには、機械指令に準拠するすべての整合規格が含まれ、2018年3月9日に発行されました。

発行の慣行が基本的に変更されました。

施行決定 (EU) 2019/436を受け、完全な統合リストは含まれなくなり、前回の文書からの変更のみ記載されます。

刊行物は以下のように構成され、3つの付属書が含まれています。

  • 附属書I:新たに発行された整合規格
     
  • 付属書II:一定の制限付きで旧規格に追加して発行された整合規格
     
  • 附属書III:欧州連合の官報で取り消された旧整合規格

最初の決定以降、定期的に施行決定が発行されています。それらについても、上記の手順に注意する必要があります。 欧州委員会のホームページで施行決定の一覧を閲覧できます。欧州連行の官報で発行されたすべての整合規格の一覧が掲載されています。一覧には、リストが準備された時点で適合性の推定があるすべての規格に加え、官報から削除された規格が含まれています。

しかし、このリストに法的拘束力はありません。欧州委員会は情報提供の目的で、リストを公開しています。リストは定期的に更新され、正確であるよう細心の注意が払われていますが、誤りが含まれたり、リストがある時点で不完全になったりする場合もあります。したがって、ユーザは施行決定で、関連する規格を注視する必要があります。

サポートが必要な場合、ピルツは包括的な機械安全サービスを提供しています

サービスへ

欧州連合の官報で整合規格を発行する新しい手順が制定

概要

詳細情報:

トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

営業業務部

〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話:
Eメール: [email protected]

コンタクトフォームを開く
電話:
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド