世界各国の設備と機械に関する安全
ほとんどの国には、設備と機械の安全性に関して強制力を持つ規制があります。機械を安全に保つことは、従業員のモチベーションと生産性を向上する上で重要な役割を果たします。
さまざまな指令が欧州連合内で適用されます。EU加盟各国はこれらの指令を国内法に組み込む必要があります。
ロシア、中国、日本など、アジアの法律や規格に関する情報が見つかります。
北米でも、様々な規制が適用されます。特にOSHA、ANSI、およびULが北米では確立されています。ただしカナダでは、欧州規格も影響力があります。
オーストラリアの要件や手続きに法的拘束力はありませんが、判例法では非常に重要な意味を持ちます。
南米の法律と規格は欧州の仕様とは異なります。考慮すべき内容について確認してください。
ピルツジャパン株式会社 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-17-5 いちご新横浜ビル 4階
電話: 045 471 2281 Eメール: [email protected]
〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-17-5 いちご新横浜ビル 4階
電話: Eメール: [email protected]