台灣 | 中文(繁體)

奧斯菲爾, 2018年8月1日

準備迎接鐵路數位化時代 – InnoTrans 2018:Pilz 皮爾磁展示用於鐵路工業的全方位 Industrie 4.0 解決方案

在自 2018 年 9 月 18 日至 21 日的 InnoTrans 2018 上,自動化系統供應商 Pilz 皮爾磁將展示其用於列車和鐵路路線數位化的全方位解決方案。除了採用 PSS 4000-R 自動化系統的控制系統解決方案之外,Pilz 皮爾磁提供包括完全預接線控制機櫃的完整解決方案。9 月 21 日,作為 InnoTrans 大會的一部分,Pilz 皮爾磁將在有關「Industrie 4.0 – 鐵路 4.0:中型企業機會」主題的「創新路徑 4.0 – VDB 未來研討會」中提出想法。

Pilz 皮爾磁解決方案所適用的應用,最高可達安全完整性的最高等級 SIL 4,符合 CENELEC 的規範需求,並支援 RaSTA 開放式通訊協定。

鐵路等級工業自動化技術
為了促進鐵路基礎設施的現代化和擴展,Pilz 皮爾磁正在投資開放式、經過工業驗證的自動化技術。在 InnoTrans 上,Pilz 皮爾磁使用模型展示如何憑藉 PSS 4000-R 自動化系統實現鐵路平交道或開關控制器自動化。PSS 4000-R 可監控鐵路平交道區域,例如柵欄操作及終止位置、柵欄之間的空間、開關終止位置、連接和號誌。

系統是由已在鐵路運行方面進行測試的通用控制系統組成,關於電磁故障、極端溫度和機械應力堅固耐用。軟體工具也可提供規劃和操作支援:在柏林,Pilz 皮爾磁將展示用於創建、配置和參數化的 PAS4000 軟體平台,以及用於總覽(甚至可遠端進行)系統操作、監控、分析和維護的基於網頁的 PASvisu 圖像顯示解決方案。這讓使用者從專案工程到運行時間到維護都能加速。優勢:快速偵測和定位錯誤與故障。

連結網路,不過仍然受到保護
隨著我們即將達到 Track 4.0,網路連結和資安的問題發揮重要作用。在 InnoTrans 上,Pilz 皮爾磁將展示由 PSS 4000-R 自動化系統、PASvisu 圖像顯示軟體和工業物聯網(IIoT)通訊閘 Revolution Pi 組成的監控解決方案。IIoT 閘道可將控制數據(如震動、溫度、功耗和次數)傳送到操作者的雲端。這讓操作者能夠在全球範圍內進行存取,例如基於這項資料,操作者可以判定何時必須進行維護。

Pilz 皮爾磁 SecurityBridge 可提供必要的保護,防止對控制系統的操縱和未經授權存取。與通用型防火牆不同,SecurityBridge 無需複雜配置;使用隨插即用原理很容易進行調試。

多功能感測器
可靠感測器對危險點和區域的安全進行受限制存取以及存取保護。基於安全門模型,Pilz 皮爾磁將在 InnoTrans 上展示各種感測器技術:其中包括安全開關,以及用於監控位置和防護裝置的整個安全門系統。光學和觸覺感測器(如光簾、攝影機系統和動態壓敏墊)適合監控區域或空間,因此不僅可用於工作場地,也可用於軌道車輛上或其附近等多種使用領域。

「Pilz 皮爾磁是鐵路技術中,標準化、工業安全元件以及系統的最佳合作夥伴。我們的解決方案採用模組化硬體並具備非常簡單的程式配置功能,十分靈活有彈性。因此,來自世界各地的鐵路客戶正在廣泛的應用中投資我們的元件和系統。我們在五十多個國家為鐵路工業提供以客戶為導向的解決方案。」Pilz 皮爾磁常務合夥人 Susanne Kunschert 表示。

在 InnoTrans 2018 上,您將能夠在第 6.2 展廳 214 號展位找到 Pilz 皮爾磁。
您可以在以下網址了解關於我們展覽亮相的更多資訊:https://www.pilz.com/de-DE/innotrans

舉例來說,PSS 4000-R 自動化系統在整個歐洲用於確保鐵路平交道(有或無柵欄保護)安全,並擔負控制和安全工作。
舉例來說,PSS 4000-R 自動化系統在整個歐洲用於確保鐵路平交道(有或無柵欄保護)安全,並擔負控制和安全工作。

舉例來說,PSS 4000-R 自動化系統在整個歐洲用於確保鐵路平交道(有或無柵欄保護)安全,並擔負控制和安全工作。

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

媒體聯絡人

電話號碼:
電子郵件: