奧斯菲爾, 2023年8月2日

Pilz 持續拓展其在世界各地的線上訓練課程:機械安全知識 – 從任何地點皆可同步

自動化專家 Pilz 持續拓展其在世界各地對於機械安全的數位訓練課程。憑藉新的「國際訓練行事曆」,Pilz 的標準化訓練課程現在可在線上同步參加。因此,訓練課程也可在 Pilz 沒有子公司的地區提供。結果,Pilz 讓客戶能夠更輕鬆獲取知識分享,並為其提供更大靈活性,可以在機械安全重要領域進行進階訓練。

作為「安全大使」並憑藉其 Pilz 學院,數十年來自動化公司 Pilz 一直將機械安全知識帶給世界。為此,Pilz 子公司可提供適當的當地訓練,考慮到國家立法以及各自市場的要求。在「國際訓練行事曆」中,新的國際標準化訓練課程強化 Pilz 現有的全球線上訓練課程:現有的面對面訓練課程重新設計為全然線上研討會,具有同樣一致的高品質。機器製造商和營運商無論身在何處,例如在 Pilz 未鄰近客戶提供面對面訓練的地區,皆可以在數位上享有 Pilz 專家的專業知識。想要對世界各地不同據點的員工進行相同機械安全水準訓練的公司也可以享有。

跨多種主題的有效進階訓練
為完全符合 Pilz 學院的資格認證路線,「國際訓練行事曆」中的研討會分為四個層級 – 從入門級到專家認證。涵蓋例如有關機器人應用的機械安全原則,以及基本安全要求的具體專業知識。學員始終擁有會進行更新的最新內容,以應對影響國家或國際機械安全標準與指令的任何變更。因此,「國際訓練行事曆」也涵蓋符合新的 EN ISO 13849-1 和 EN IEC 62061 的功能安全的寶貴應用知識。訓練將以英文進行。研討會計畫將定期擴展納入新的訓練課程 – 我們隨時掌握最新資訊。

其他資訊請參見我們的國際訓練行事曆

無論您身在何處,皆可確保機械安全:憑藉「國際訓練行事曆」,Pilz 讓您能夠在世界各地輕鬆獲取最新機械安全知識。(照片:© istock.com/elenaleonova,© Pilz GmbH & Co. KG)
無論您身在何處,皆可確保機械安全:憑藉「國際訓練行事曆」,Pilz 讓您能夠在世界各地輕鬆獲取最新機械安全知識。(照片:© istock.com/elenaleonova,© Pilz GmbH & Co. KG)

無論您身在何處,皆可確保機械安全:憑藉「國際訓練行事曆」,Pilz 讓您能夠在世界各地輕鬆獲取最新機械安全知識。(照片:© istock.com/elenaleonova,© Pilz GmbH & Co. KG)

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

媒體聯絡

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

開啟聯絡表單
電話號碼:+886 70 1015 0068 (當地網路電話)
“邮件: [email protected]

「您需要哪些協助?」


我理解,除非本人同意,否則任何收集的個人資料僅限用於處理訂單及處理本人提出之查詢事宜。關於資料保護的詳細資訊以及聯絡資訊,請參閱此處: Pilz 資料保護
同意可隨時撤銷(透過電子郵件即可)。

* 必填欄位