在對工廠與機械設備進行安全驗證方面,自動化公司 Pilz 現在可依據需求提供量身打造的服務範圍。機器製造商和營運商現在可以在三種不同層級之間選擇,從而能夠選擇符合其確切需求的驗證範圍與深度。這保證專為個別要求所量身打造的有效服務 – 對工廠和機器進行符合標準的設計,以及最大安全性。
奧斯菲爾, 2023年4月13日
Pilz 可基於需求為客戶提供量身打造的驗證 – 三種安全驗證層級
在風險評估、安全概念的建立,以及安全設計隨後系統實作之後,安全驗證是實現工廠與機械設備安全試運轉的最後步驟。旨在確保保護措施正確實行,而且安全系統全面正常運作。ISO 13849、IEC 62061 及 IEC 61508 等國際標準形成基礎。其規定機器製造商或營運商必須定期確認安全設計已正確實行。
不過,要求可能依具體應用而有所不同:其是否涉及已驗證類型的附加機器?是否僅對機器進行微小變更?或者是否對機器進行複雜且重大變更,因此 CE 標章必須重複?在每種情況下,哪個驗證層級為適當?
重視客戶
Pilz 可提供量身打造的驗證支援,並為此目的,已擴充其機械安全服務的範圍:「到目前為止,我們提供的驗證是一個全方位的服務組合」,Pilz 國際服務集團副總裁 John McAuliffe 表示。「不過,在某些情況下,例如從與您已有良好合作關係的製造商購買機器時、等同機器已安裝時、或對現有機器進行微小變更時,則縮小規模的檢視可能就足夠。」
基於經驗證方法以及在驗證方面的許多年專業知識,自動化專家現在可提供不同範圍層級的獨立安全驗證。Pilz 首次讓機器製造商和營運商能夠進行可個別滿足其需求的驗證,並確認是否符合相關標準。那意指可提高實作過程中的效率。
三種自訂層級
儘管層級 1 驗證內含突顯關鍵不符合項的基本檢視,但層級 2 執行更徹底的檢驟,特別是在功能安全領域。這保證機器可提供充足安全措施。依據 CE 合規性要求,層級 3 驗證服務是密集的詳細合規性檢查。在所有三種層級上,機器製造商和營運商皆可以享有 Pilz 專家的專業知識。
關於 Pilz 安全驗證的更多資訊,請參見這裡
電話號碼: +49 711 3409 - 158
電子郵件: publicrelations@pilz.com