採用 Pilz 的安全雷達系統 PSENradar,保護區塊監控現在可為了附加應用而在嚴苛環境中實行:由於擴展的視野功能,因此雷達感測器更容易整合到不同生產環境中。可調適視野所帶來的靈活性,可在局限空間中提供特別優勢。現在也可能連接到開放式安全協定 Safety over EtherCAT FSoE:接線作業較少,且成本較低。
奧斯菲爾, 2024年3月6日
Pilz 的安全雷達系統 PSENradar:由於擴展的視野和 FSoE 連接的全新應用 – 可在最嚴苛的條件下安全作業
除了可提供偵測範圍為 0 至 5 公尺的雷達感測器以外,現在也可提供偵測範圍為 0 至 9 公尺的安全雷達感測器 PSEN rd1.2 sensor F-FOV LR。能有效安全防護行動應用。
靈活視角 = 提高產能
這兩款感測器裝置的新功能為靈活配置視野的選項:除了對稱視角之外,不對稱與廊道狀視角現在也可配置。這使得 PSENradar 能夠在各種生產環境中可靠使用。此外,可節省生產區域的空間,特別是在例如機器位置彼此緊鄰的侷促條件情況下,或是在走道直接經過機械設備時。現在視野的設定可更個別配置,雷達感測器可更靈活定位,而不會限制生產操作。這不僅可在嚴苛環境中提供更高安全性,而且可提高產能。
雷達連接
與 Pilz 的可程式小型控制器 PNOZmulti 2 一起,PSENradar 可為保護區塊監控提供安全完整解決方案 – 包含在 EtherCAT 通訊系統中採用 FSoE 進行安全資料傳輸。用於雷達系統 PSENradar 的全新評定裝置支援符合 IEC 61508 的 FSoE 功能性,適用於安全等級高達 SIL 3 的安全應用。作為 FSoE-MainInstance(FSoE Master),PNOZmulti 2 可將對雷達應用的所有安全功能進行監控結合在一台裝置中,並建立與網路中安全 FSoE SubordinateInstances(FSoE Slaves)的連接。
在包含小型安全控制器 PNOZmulti 2 作為與安全雷達系統的 FSoE-MainInstance 的完整套件中,您可以輕鬆將此安全相關網路連結實行為一條纜線解決方案 – 只需最少的接線工作量。
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]