奧斯菲爾, 2023年7月4日

視覺防護系統 PSENvip 2:用於折床上動態屏蔽的全新 Pilz 功能塊 – 更動態的彎曲

對於視覺防護系統PSENvip 2,為了安全防護折床,Pilz 現在可提供用於動態屏蔽的全新認證功能塊。這讓折床上的動態屏蔽程序能夠更加輕鬆配置與實行。因此PSENvip 2 可加速對此類沖壓機械進行試運轉,並使得成型技術領域的程序能夠更具生產力且安全。

作為在自動化系統 PSS 4000 中採用快速分析單元(FAU)的完整解決方案,視覺防護系統PSENvip 2 可為符合 EN ISO 12622 的折床提供最大安全性,且適用於新機械設備和翻新。

自動屏蔽可節省時間
用於動態屏蔽的新功能塊可透過自動化系統 PSS 4000 取得。舉例來說,搭配 FAU 模組,可能簡單快速配置工具等級、屏蔽端點或受保護區域模式。
可以監控位置、速度、制動斜坡、超限運轉距離及受保護區域等安全功能。新功能塊可確保一旦完成檢查,即啟動動態屏蔽。由於不再需要手動編程,因此沖壓機械應用可快速安全試運轉。這可節省時間及成本。

為沖壓機械提供更多動力
採用PSENvip 2,可立即偵測到光學受保護區域中的異物,並安全停止沖壓機械運作,而不會影響產能。那是因為該解決方案讓運作速度能夠完美調適,因此實現提高循環次數:由於動態屏蔽程序,上部工具的速度可透過對受保護區域進行動態調適連續調適。只有從偵測區塊開始,才會降低至最低位準。搭配易於使用的診斷,安全完整的沖壓機械制動解決方案可提高成型技術中沖壓機械應用的可用性和成本效益。

用於高效彎曲製程的系統
完整解決方案包含PSENvip 2,且 Pilz 自動化系統 PSS 4000 中的快速分析單元可保證加快處理,從而甚至加快關閉彎曲製程。在自動化系統 PSS 4000 中,PLC 控制器 PSSuniversal PLC 可用於此目的:PSSuniversal PLC 可監控所有安全相關功能,並也可進行沖壓機械的標準控制功能。因此,Pilz 的解決方案套件可在簡單處理的同時達成最大產能,並確保高效彎曲製程。

有關PSENvip的其他資訊,請參見這裡

Pilz 的全新折床模塊可大幅簡化對視覺防護系統PSENvip 2 的動態屏蔽程序進行編程。(照片:© Pilz GmbH & Co. KG)
Pilz 的全新折床模塊可大幅簡化對視覺防護系統PSENvip 2 的動態屏蔽程序進行編程。(照片:© Pilz GmbH & Co. KG)

Pilz 的全新折床模塊可大幅簡化對視覺防護系統PSENvip 2 的動態屏蔽程序進行編程。(照片:© Pilz GmbH & Co. KG)

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

媒體聯絡