在引導主題「產業轉型 – 做出改變」下,2023 年 4 月 17 至 21 日的漢諾威工業展將再次著重於高科技且創新解決方案,以應對全球產業挑戰。在漢諾威,Pilz 將展示如何藉由可靠安全和資安為產業提供支援。該自動化公司將展示其控制系統,作為個別可調適程序和解決方案的關鍵。此外,該解決方案重點在於安全進入管理 I.A.M.(識別進入管理)以及無人搬運車系統(AGVS)的安全自動化。2023 年精彩報導:「安全與工業資安」專家小組作為 Pilz 攤位上的知識與相互交流平台。在整個工廠與機器生命週期中,與機械安全相關的問題至關重要。
奧斯菲爾, 2023年2月28日
Pilz 參展 2023 年漢諾威工業展(9 館 D17 攤位)– 著重於機械安全的服務和訓練 – 與 Pilz 一起「做出改變」
在專家小組的背景下,Pilz 將在漢諾威展示其全新訓練課程「CESA – 自動化資安專家認證」– 提供資安專家資格 – 以及其全新量身所打造驗證服務。此外,今年 Pilz 正在慶祝其 75 週年紀念日:成立於 1948 年,該公司持續不斷轉型 – 從玻璃吹製業務到電子公司,再到自動化與數位化公司。如今,它是人員、機器及環境的全球「安全大使」。
Pilz 專家小組 – 深度對談
為什麼無資安則無安全?新歐盟機械法規有何影響?Pilz 的專家團隊將直接在攤位上回答這些及其他機械安全問題。參觀者可以在適合「他們」的展示上獲得資訊 – 包含「功能安全標準 – 對 ISO 13849-1 的變更」或「機械指令成為機械規章」。最後,可以向專家進一步提問並進行個別討論。
新資格強調工業資安
隨著工業資安的新要求和規範性規格,製造商、整合商及營運商皆面臨到員工如何才能具備此領域能力的問題。Pilz 可以提供支援;已將其對於專家的訓練範圍,擴展到包含成為資安專家的訓練。專業課程「CESA – 自動化資安專家認證」的核心,在於圍繞依據符合 IEC 62443 的機械規範要求正確實行資安的知識 – 從風險評估直到機械的安全操作。CESA 讓那些完成課程的人能夠有效實行資安措施。專業課程也可協助公司建立其資安專業知識。
量身所打造驗證
ISO 13849、IEC 62061 及 IEC 61508 等國際安全指令與標準規定下列內容:不論功能如何構建,機器製造商或操作人員必須定期確認安全設計透過驗證正確實行。不過,要求可依具體應用而有所不同 – 因此什麼級別的驗證為必要且合理?作為展會的一部分,Pilz 將展示其專為安全驗證所量身打造的服務範圍:由於三種不同程度,因此就作業的範圍和深度進行考量,現在可實現量身所打造驗證。因此,驗證可個別實行以符合要求,從而提高效率。
針對行動安全與進入管理的安全和資安
安全和資安是現代產業的推動力。在漢諾威,蒞臨 Pilz 攤位的參觀者可以探索如何才能最佳兼顧物流和安全方面的產能。Pilz 使用 AGVS 模型展示軌道引導式或自由導航的 AGVS,如何享有全方位保護。Pilz 也展示如何透過數位「隨身鑰匙」維護安全防護,為使用者提供支援。這可保護操作人員在保養維護期間避免未經授權機器重新啟動。在此,實行識別進入管理(I.A.M.)時的靈活性是另一項主題:存取權限系統PITreader卡單元也將在展會上展示。搭配監控工業自動化網路內資料通訊的 Pilz 的 SecurityBridge 等工業防火牆,可保護機械設備防止未經授權存取和非法竄改。優點:具備卡片或貼紙格式 RFID 傳收器的操作人員將其用於進行識別。附加價值:您也可以使用該公司內已可用的支援 RFID 的卡片。這可簡化操作,因為使用者僅需要一張卡即可進行多項功能。
Pilz 作為亞太地區的合作夥伴
今年漢諾威工業展的合作夥伴國家是印尼,該國目標是要在 2030 年之前成為世界十大經濟體之一 – 工業 4.0 將成為驅動力。除此之外,這將激勵對新技術的投資。Pilz 東南亞子公司成立於 2016 年,總部位於新加坡,可為 APAC(亞太)經濟區的客戶提供支援,包含其針對安全和工程設計的諮詢與服務組合:「最初,Pilz 主要著重於風險與工廠評估、安全概念及安全評估。除了我們的自動化解決方案之外,這些是過去並持續深受我們客戶歡迎的所有主題」,亞太區副總裁 James Michael Large 表示。在此也是重點問題:如何針對機械和應用實行正確安全標準?Pilz 印尼子公司的專家將在漢諾威與蒞臨 Pilz 攤位的參觀者進行個人諮詢。
請在這裡探索關於我們展會的更多資訊
電話號碼: +49 711 3409 - 158
電子郵件: publicrelations@pilz.com