在 4 月 25 至 27 日的國際內部物流展 LogiMAT 上,自動化公司 Pilz 將展示其針對無人搬運車系統(AGVS)安全自動化與操作的完整解決方案。除了包含安全雷射掃描器和控制技術以及工業防火牆的產品解決方案以外,也包含服務組合,直到符合 ISO 3691-4 的 CE 標章。斯圖加特的另一重點特色:參觀者可以瞭解具備明確定義權限的識別進入管理系統,如何有助於提高內部物流資安。
奧斯菲爾, 2023年2月16日
Pilz 將參加 LogiMAT 2023(6 館、A21 攤位)– 針對 AGVS 的安全完整套件
在 Pilz 攤位上,展會參觀者將體驗 AGVS 如何在考慮到空間與基礎設施條件下,安全自動化和操作。在 AGVS 模型上運作:用於人員和 AGVS 的碰撞保護的安全雷射掃描器 PSENscan 、作為安全評定單元的模組化安全繼電器 myPNOZ 和可程式小型控制器 PNOZmulti 2,以及用於非法竄改保護的工業防火牆 SecurityBridge。總之,藉由避免機器停工時間而提高產能,安全可靠的產品解決方案能確保高效內部物流程序。無論您擁有的是軌道式或自由導航的 AGVS皆適用。
安全操作的服務組合
除了針對 AGVS 製造商的產品解決方案以外,Pilz 將在 LogiMAT 上展示其針對 AGVS 操作人員的全方位服務組合,涵蓋安全概念的開發一直到試運轉,包含針對員工的訓練。ISO 3691-4 是提供規範架構的相關標準。依照要求,Pilz 專家可以陪伴操作人員一直到國際合規性評估(如 CE 標章等),並由此承擔安全建置 AGVS 應用的責任。
明確規範進出
為保護內部物流程序避免非法竄改或操作錯誤,全方位識別進入管理系統代表結合安全和工業資安的解決方案。舉例來說,可採用存取權限系統PITreader保護行動應用,避免未經授權存取。使用者在精巧型 RFID 傳收器上接收其個別授權,他們可以使用該 RFID 傳收器直接在程序上自行授權。參觀者將看到 Pilz 的專家在現場示範,該解決方案在實務上的實行靈活性。
合作進行安全車隊管理
為了再提高內部物流的產能,Pilz 與物流自動化專家 NAiSE GmbH 合作,可為內部物流的參與者提供世界首款交流與訂單管理軟體。針對人員以及來自各家製造商的 AGVS 或堆高機等工業卡車,NAiSE Traffic 可即時安全且有效分析內部物流應用中的交流與貨物流向。參觀者可以在攤位上親自體驗 NAiSE Traffic 的運作方式,並進一步瞭解這家總部位於德國斯圖加特的新創公司的解決方案。
Pilz 將參加 LogiMAT(6 館、A21 攤位)。
關於展會的更多資訊,請參見這裡。
電話號碼: +49 711 3409 - 158
電子郵件: publicrelations@pilz.com