在 Pilz 安全可程式小型控制器 PNOZmulti 2 的系列中,現在可提供全新獨立基礎主模組 PNOZ m C0。非常精巧的基礎主模組僅 22.5 mm 寬,可監控機器上多達四項安全功能。依應用而定,可用於實行高達最高類別 PL(性能等級)e 或 SIL CL 3 的安全要求。因此,全新基礎主模組可在較小型機器上實現高產能。因此,PNOZ m C0 是一種安全、高性能且高度經濟實惠的解決方案,適用於不同產業和應用的小型機器,例如包裝、機器人單元或食品與飲料等行業。
奧斯菲爾, 2022年9月22日
配備全新高性能獨立基礎主模組的安全可程式小型控制器 PNOZmulti 2 的系列 – 精巧且經濟實惠的基本電源!
極窄的 PNOZ m C0 具有安全繼電器的結構性質,但與安全控制器一樣功能強大。在僅 22.5 mm 的寬度上提供 8 個安全輸入和 4 個安全電晶體輸出,因此能夠可靠監控多達四項安全功能。其中包含 E-Stop 緊急停止、安全門監控、安全光柵及雙手控制。功能範圍以及節省空間的寬度,可確保使成本降至最低。
數位支援工程設計
此外,在此獨立基礎主模組上,所有安全電路皆可透過基本版本免授權費用的直覺化軟體工具 PNOZmulti Configurator 創建。自版本 11.1 起,個別安全要求可簡單且靈活實現:為此目的,該工具提供大量經認證軟體模塊,用於監控高達 PL e/SIL CL 3 的安全功能。所創建的所有安全架構皆可獨立於 PLC 控制器使用。因此,安全電路可透過 USB 纜線直接下載到裝置,並擇一直接儲存或者在晶片卡上。數位支援工程設計可盡量減少配置時間,並因此使得生命週期中此步驟的成本降至最低。此外,功能可隨時擴充或修改。由於很容易可依目前要求調整,因此這在機器批量生產的情況下特別有利。
如有必要即可擴充
若小型機器上的安全功能數量增加,則「小型」專案可透過軟體工具簡單轉換。隨時皆可能擴充工廠或機器:若需要更多項安全功能,則可提供模組化且可擴充基礎主模組,對於功能範圍較大的機器可提供足夠性能。依要求而定,選擇基礎主模組以匹配各自應用。由於連接到常見現場總線 Fieldbus 系統、易於使用的診斷以及網頁式圖像顯示,因此模組化可擴充基礎主模組也提供高連接性。使用者享有高靈活性。
以解決方案為導向的廣泛基礎
搭配例如 Pilz 的安全光柵 PSENopt II、模組化安全門系統 PSENmlock 或E-Stop 緊急停止按鈕 PITestop,來自最廣泛產業和應用領域的使用者可擁有安全完整的一站式解決方案。這可為包裝工業以及食品與飲料產業(例如填充機)提供支援。而且在機器人或專用機械製造中,使用全新獨立基礎主模組的解決方案可提高機器的產能和經濟效益。
有關產品的其他資訊,請參見這裡
電話號碼: +49 711 3409 - 158
電子郵件: publicrelations@pilz.com