Pilz 的視覺防護系統 PSENvip 2 現在可提供用於彎角測量的全新模組,該模組將可用的影像資料轉送到沖床控制器。因此,操作人員可以在折彎時直接在使用者介面(HMI)上看到彎角數值,從而無需昂貴角度測量系統及複雜手動測量。所以,對系統的初始與後續調整所需的時間和成本可減至最少。採用 PSENvip 2 可有效且安全實行折彎程序,由此保證折床的高可用性。
奧斯菲爾, 2021年4月6日
Pilz 的視覺防護系統 PSENvip 2 上用於彎角測量的全新模組 – 可提高折彎程序效率!
除了節省時間和成本外,使用者還可節省需要另外安裝附加裝置的空間。
嚴苛應用也適用的創新技術
Pilz 的視覺防護系統 PSENvip 2 使用創新光學元件監控整體折彎的程序。安裝在折床的上模座時,PSENvip 2 可在發射器與接收器之間受保護區域中檢測到極小異物,從而實現完全安全的生產作業實踐。PSENvip 2 使用基於 LED 的解決方案取代雷射光源,其中沿著上刀具對接收器進行簡單照明就已足夠。即使在嚴苛應用條件下,例如在震動、反射及外部或漫射光等情況下,該保護系統仍可保證高可用性。
用於安全折床的全方位套件
採用符合 EN ISO 12622 的自動化系統 PSS 4000 中的快速控制單元作為完整解決方案,視覺防護系統 PSENvip 2 可為折床提供最大安全性。完整解決方案可保證更快的處理速度,因此能縮短超限運轉距離,從而更快地停止折彎程序。產能最大化且操作簡單,可實現高效折彎程序。
您可以在這裡找出關於 PSENvip 的更多資訊
公司及技術新聞
電話號碼: +49 711 3409 - 158
電子郵件: publicrelations@pilz.com