Pilz 的安全可程式小型控制器 PNOZmulti 2 現在可提供版本 11.0 的對應軟體工具 PNOZmulti Configurator – 配備全新軟體架構可實現更高的性能,且「基本」版本無需授權費用。 自此版本起,使用者也可以仰賴針對中小型應用的全新模組化並可擴充的精巧型基礎主模組 PNOZ m B0.1。 由於可自由設定的輸入和輸出,因此模組化可調適並因此經濟實惠的全新基礎主模組可提供最大靈活性。
奧斯菲爾, 2021年11月16日
可程式小型控制器 PNOZmulti 2 配備全新突破性軟體版本 11.0 和全新基礎主模組 – 可為量身打造應用提供動力且無需授權費用!
版本 11 具有基於 Windows 64 位元系統的全新更高性能的軟體架構,因此可提供最先進安全性。
免費獲得自動化的基礎!
自版本 11 起,在授權方面有重大變更:現在無需授權費用即可使用軟體工具 PNOZmulti Configurator 的「基本」功能版本。 此軟體可免費下載,並在自動化專案中使用。 對於「進階」軟體元件,仍需支付授權費。 總而言之,使用者在創建專案時就已可以節省成本。
安全電路的所有元件 – 功能(E-Stop 緊急停止、安全門等)、輸出(繼電器、電晶體或安全閥)及邏輯元件 – 皆可用作圖形使用者介面上的功能塊。 因此,該軟體工具可實現從生產開始的完整管理:這包含專案創建以及文件紀錄管理和調試。 因此,用於專案配置的時間和成本可減少,從而降低工程設計成本。
智慧工具支援
可直接在 PNOZmulti Configurator 中選擇硬體:軟體工具將列出可用擴充模組、顯示呈現可用輸入與輸出數量的表格,並可在超過所容許的擴充模組數量或模組定位不正確時提供協助。 由於錯誤減少,使用者可以享有更快的配置時間且成本節省。
在該工具中,您可以創建新的 PNOZmulti 2 專案,並開啟和編輯現有 PNOZmulti 2 專案:這讓使用者能夠快速簡單升級到新版本。 此外,離線模擬有助於簡化和加速調試。 使用者可節省時間,並因此節省成本。
用於 11 的全新基礎主模組
版本 11 也包含此版本所推出的全新基礎主模組 PNOZ m B0.1。 這可用作獨立裝置,或可擴充最多一個 I/O 模組,作為模組化系統的一部分。 為此目的可使用不同 I/O 模組:除了現有擴充模組以外,還有全新繼電器輸出模組 PNOZ m EF 2DOR。 配備 PNOZ m B0.1 的多種模組可依據需求組裝:所有安全功能皆可自由配置成適合特定應用。 這使得系統能夠確切調適和量身打造最多樣化的應用。 只有實際所使用的模組才會產生費用,因此可減少成本。
相容後續規劃
作為精巧型控制器 PNOZmulti Mini 的相容後續產品,搭配全新繼電器輸出模組的全新基礎主模組可為此產品系列進行所有特定任務。 自版本 11.0 起,現有 PNOZmulti Mini 專案可輕鬆遷移到全新基礎主模組 PNOZ m B0.1。 此外,現有連結模組和現場總線 Fieldbus 模組可與全新基礎主模組一起使用。 結果是一個針對中小型機器安全的精巧型但同時模組化的系統;在工程設計期間支援使用者並因此可節省成本的系統。
有關產品的其他資訊,請參見這裡
電話號碼: +49 711 3409 - 158
電子郵件: publicrelations@pilz.com