我們如何安全應對數位化轉型的挑戰?在 SPS 國際自動化工業展(2023 年 11 月 14 至 16 日在紐倫堡)上,Pilz 將展示能確保機械設備安全可靠的技術和解決方案。至關重要的將是識別進入管理(I.A.M.)和應用程式防火牆 SecurityBridge。此外,將著重於安全門系統,以及採用 IO-Link Safety 和透過 EtherCAT 的 Safety(FSoE = 透過 EtherCAT 的 FailSafe)的連接性。在展覽攤位現場,Pilz 的專家將解說安全和資安方面的新技術和規範發展,以及新機械規章的影響。
奧斯菲爾, 2023年9月14日
Pilz 參加 2023 年 SPS 國際自動化工業展 – 查看新機械規章 – 轉型中的安全和資安
「數位化轉型需要對工廠與機械設備的安全進行審查。資安成為關鍵成功因素。這同時涉及技術與規範層面的變更。在 SPS,我們將向客戶展示我們可以如何一起推動此變更」,Pilz GmbH & Co. KG 管理合夥人 Susanne Kunschert 表示。
在現代化工業環境中,安全和資安是有效工作流程與程序的基本要求。在展覽上,Pilz 將展示機器建置商與營運商可用於人員、機器及環境保護的解決方案。
識別進入管理– 安全管理存取權限
憑藉識別進入管理(簡稱 I.A.M.),對於誰對工廠或機器擁有哪些權限的問題,Pilz 可提供答案。在 SPS 上,Pilz 將展示其在此領域的全方位產品系列:從使用者身分驗證,到操作模式選擇或資料與網路資安,到進入管理。因此,對於數位化轉型,Pilz 可以在一個系統中提供安全和資安!
在展覽上,Pilz 也將展示其應用防火牆 SecurityBridge,可保護控制網路避免由於未經授權存取的擅改。其可監控電腦與控制器之間的資料流量,並回報對控制專案的未經授權變更。這可保證高度的產品安全
針對安全門的個別解決方案
安全門在實體進入機器方面發揮重要作用。在 SPS 上,Pilz 將展示讓個別要求能夠以易於使用的方式實行,同時仍然符合標準的創新特色。兩款全新安全防護鎖定裝置擴展產品系列:憑藉其精巧型設計,PSENmlock mini 不僅非常適合活動門或外蓋等有限空間應用,而且可提供 1,950 N 的安全鎖固力(FZH)。
由於防護等級 IP 67 / IP 6K9K,因此即使在嚴苛條件下,PSENslock 2 也能保證可靠的安全門監控。新的開發包含可透過 RFID 標籤個別設定的栓鎖力,以及可節省安裝與維護期間成本和時間的串列診斷,並可提高可用性。
系統化連接性
連接性必須易於實行:採用 IO-Link Safety,針對功能安全的首款非專屬的標準化通訊系統已達成市場成熟度。Pilz 將在紐倫堡首次展示其針對 IO-Link Safety 的系統解決方案。作為首批製造商之一,Pilz 將展示包含主控、現場裝置及相容配件的完整解決方案。一站式系統解決方案可簡化應用,並為 IO-Link 安全技術提供理想起點,還可補足現有 IO-Link 產品。
Pilz 也使用具備 Safety over EtherCAT 協定的自動化解決方案。由於全新 FSoE 通訊模組,未來小型安全控制器 PNOZmulti 2 可作為 FSoE Master 與安全雷達感測器 PSENradar 和 PMC 安全驅動技術通訊 – 兩者皆具備 FSoE 功能性。
安全和資安專業知識
在發佈新機械規章後,有越來越多問題關心這在實務上將對設計工程師以及將機械設備投放在市場上的人來說意指什麼,還有未來資安將對機械設備的安全相關評估具有的影響。Pilz 的專家將在攤位上說明標準和技術方面的新發展。在三天的展覽中,Pilz 提供一系列有關安全和資安的簡報介紹。
安全內部物流的創新特色
Pilz 的另一重點在於內部物流和無人搬運車系統(AGVS)領域的解決方案。Pilz 將使用無人搬運車的模型,展示可為其提供全方位保護的方式。在紐倫堡,Pilz 將著重於針對自由導航行動平台的全方位安全解決方案,包含具備同步監控和動態區塊切換新功能的小型安全控制器PNOZmulti 2、用於生產區域監控的安全雷射掃描器 PSENscan,以及各種信號裝置。
同樣在 Pilz 攤位上,斯圖加特初創公司 NAiSE 將為內部物流方面的參與者,展示其交流與訂單管理軟體。憑藉精確的即時定位,NAiSE Traffic 可用於有效實行 AGVS 應用。
Pilz 成立 75 週年 – 我們正在慶祝週年紀念日!
2023 年,Pilz慶祝其 75 歲生日。「Pilz 一直不斷改變。所有轉型時代的共通點是創新的樂趣。在 SPS 2023 上,我們希望人們可以體驗到這種快樂。」Kunschert 補充表示。
SPS 2023 的參觀者不僅可以獲得關於最新創新特色的資訊,而且可以探索 Pilz 在公司歷史上的里程碑。
Pilz 在 9 館的 370 號攤位參展。有關我們展覽的其他資訊線上:www.pilz.com/de-DE/sps
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]