完整的 IO-Link Safety 系統首次可用於現場層級的安全通訊:Pilz 的系統解決方案包含主控裝置,以及現場裝置和相容配件。在 Pilz 產品組合中,配備 IO-Link Safety 功能性的首批裝置包含安全光柵 PSENopt II advanced IOLS、控制單元 PITgatebox IOLS 及 IO-Link Safety Master PDP67 IOLS。安全自動化專家的完整套件,使得更容易將 IO-Link Safety 技術整合到工廠設備與機械中。
奧斯菲爾, 2023年11月13日
Pilz 針對 IO-Link Safety 的整體性安全系統解決方案,包含主控裝置、現場裝置及配件 – 現場層級的安全連接性
非專屬的標準化通訊系統 IO-Link 及其優點,現在可用於功能安全:採用 IO-Link Safety,現在可用於功能安全。安全、標準化的點對點通訊使得安全感測器和致動器能夠整合到任何現有的現場總線 Fieldbus 系統中,而無關於更高層級的系統。通訊協定 IO-Link Safety 在 IEC 61139-2 中進行了全球標準化,並提供高達 EN ISO 13849-1 的 PL e(或 IEC 61508/62061 的 SIL 3)的最大安全性。如此,通用解決方案可提供更大靈活性,因為使用者只需一種現場總線 Fieldbus 即可滿足各種安全要求。
主控裝置的安全連接
作為安全控制器的介面,Pilz 的 IO-Link Safety Master PDP67 IOLS 支援高達現場層級的雙向通訊。具備 IO-Link Safety 的安全感測器可連接到 PDP IOLS – 除了 IO-Link Safety 裝置之外,也可以連接標準 IO-Link 感測器和致動器,以及具備 OSSD 輸出的傳統安全感測器等。安全光柵 PSENopt advanced IOLS 等感測器可切換成 OSSD 技術。
輕鬆進行試運轉以及更換裝置
Pilz 的 IO-Link Safety 感測器可提供重要狀態資訊,並可在智慧診斷領域提供更多選項。這些裝置可被自動識別和參數化。這使得更換元件變得更加容易,並減少因維修而造成的工廠設備與機器停機時間。此外,所需的不同裝置類型更少,因此可降低在採購方面以及在倉庫中創建空間的複雜度。因此,可以降低成本並提高產能。
高效管理資料和診斷
與每個感測器和致動器的無縫通訊可實現智慧資料評定:IO-Link Safety 通訊可透過無屏蔽纜線進行,並使用標準工業接頭。這可在更換裝置時節省時間和金錢,並提高可用性。
智慧型 IO-Link Safety 裝置還可提供診斷功能,例如可實現預防性維修與維護概念的自我診斷功能。舉例來說,對於預防性維護,各別光束診斷可提供關於安全光柵 PSENopt advanced IOLS 訊號強度的資訊。這可提高工廠設備或機器的產能。
在物聯網 IIOT 方面,Pilz 的 IO-Link Safety 套件可採用簡單的非專屬解決方案將工廠設備與機械連網到感測器和現場層級,因此為工業 4.0 開啟新的可能性。
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]