Pilz 提供了新版本的電子存取權限系統,對於機械的存取可以靈活、安全地管理。使用 PITreader 卡片單元,操作人員現在可以卡或貼紙格式在 RFID 傳收器上分配權限。
奧斯菲爾, 2023年2月21日
使用 Pilz 的存取權限系統 PITreader 卡片單元,現在將在 RFID 卡片或貼紙上分配權限 — 以適當格式進行身分驗證
憑藉其存取權限系統 PITreader 卡片單元,Pilz 正在引進新格式以對存取權限進行有效控制:支援 RFID 的卡片 PITreader card 和貼紙 PITreader sticker 可搭配現有的 PITreader key 傳收器密鑰使用,或將其取代。機器操作人員在傳收器上擁有各自的權限,並將其用於在 PITreader 卡片單元上進行身分驗證,以獲准進入工廠或機器。如此,營運公司能夠控制誰擁有什麼權限,以及誰被授予程序存取權限,因此可提高工業資安。採用全新傳收器類型,營運公司可在管理存取權限時擁有更大靈活性。同時也可滿足對於功能上安全操作模式選擇的要求。
一張鑰匙卡,多項功能
RFID 傳收器可提供為可自由寫入以及預配置版本。PITreader card 上的透明視窗讓使用者在將卡片靠近時,能夠觀看存取權限系統上的 LED 狀態指示燈。若公司已在使用支援 RFID 的卡,則這些卡片也可搭配 PITreader 卡片單元使用:在這種情況下,使用者只需一張卡即可進行多項功能。如此,就可以在工廠或機器上進行身分驗證時節省時間,並擁有特別靈活且易於管理的解決方案。採用 PITreader S 卡片單元,自動化專家也引進用於整合 OPC UA 標準的版本,實現最佳安全與連接性。
簡單權限管理
透過 Pilz 的對應軟體解決方案 PIT Transponder Manager(PTM)上的圖形介面,系統管理員可針對傳收器密鑰、卡片或貼紙管理其使用者設定、阻擋清單及使用者資料。使用預先配置的模板,只需幾個步驟即可將個別使用者權限寫入到 RFID 傳收器。匯入功能使得資訊能夠快速且直接讀取到整合式資料庫中,為系統管理員節省了大量時間。若公司使用多個讀取單元 PITreader,則透過使用者身分驗證服務(UAS)軟體工具將這些讀取單元組織起來。
為了控制存取權限與安全操作模式選擇,PITreader 卡片單元可與 Pilz 的可程式小型控制器 PNOZmulti 2 或自動化系統 PSS 4000 有效結合使用。因此,完整解決方案有助於在最廣泛的程序範圍內提高安全和資安。
電話號碼: +49 711 3409 - 158
電子郵件: publicrelations@pilz.com