在 Thermprocess 國際熱熔製程技術展上,自動化公司 Pilz 將展示其燃爐管理系統,可用於控制與監控符合標準的燃爐。Pilz 用於工業燃爐管理領域的故障安全系統不僅可控制與監控熔爐,而且可控制與監控不同的燃爐類型。使用者會收到安全硬體與軟體,作為用於其熔爐的完整一站式套件。Pilz 的系統和軟體皆通過針對熱程序、蒸汽鍋爐設備、自動燃爐控制系統及燃爐的相關標準認證。
奧斯菲爾, 2023年5月15日
Pilz 在 2023 年 Thermprocess 國際熱熔製程技術展上,09 館、B10 攤位 – 用於熔爐的安全燃爐管理系統 – 全方位安全滿足燃燒需求!
Pilz 硬體和軟體可控制與監控熔爐上的安全功能,包含例如壓力、溫度及火焰監控、透過燃爐設施啟動(預沖洗、點火等)和關機(後燃、停機等)等程序中安全運行。此外,對燃料空氣比進行安全監控,並控制閥門、活動門及致動器,以及閥門的啟動和
關閉,最後是對高溫工廠設備進行控制與監控。
除了金屬加工以外,應用領域包含玻璃與陶瓷業、食品與糖果糕點業,以及蔗糖或酒精生產、造紙業和汽車業,以及石化或氣體處理。
用於整個燃爐應用的一個元件
在德國杜塞道夫展會上,Pilz 也展示了來自小型安全控制器 PNOZmulti 2 的基礎主模組 PNOZ m B1 Burner。僅通過一個系統,即可同時對熔爐進行安全監控和安全控制。將其用於控制與監控燃爐本身和整個熔爐。這可藉由軟體中的燃爐功能模塊實現。憑藉靈活配置,可模擬電子自動燃爐控制系統的先進功能 – 每個基礎主模組可配置最多 12 個燃爐功能模塊,即可安全控制與監控燃爐。這包含各種燃爐類型,例如主燃爐和從屬燃爐、直接或間接點火、低溫或高溫運作。因此,使用者可以節省設計與構建熔爐的時間。
即使大型燃爐專案仍可安全實行
在Pilz 的攤位上,也有用於實行大型燃爐專案的自動化系統 PSS 4000。採用搭配對應 I/O 模組的 PSSuniversal PLC 控制器,可提供個人化、適應性強的解決方案 – 所有
控制器系統皆可按照客戶在燃爐區域的要求進行定制。開放式 PSS 4000 解決方案可對應用中的所有燃爐進行分散控制,而無需考慮要控制的燃爐數量及其實體設置。該系統也可作為獨立控制器或作為網路的一部分使用。整合式全方位診斷可提高燃爐區域的產能。
獲得國際使用認證
用於燃爐工廠設備的自動運作的燃爐管理系統,必須符合眾多國際標準。Pilz 的系統符合各種國家與國際標準:除了符合歐洲標準 EN 298、EN 50156-1 及 EN 50156-2 的 TÜV 認證之外,也有例如優力國際安全認證實驗室(UL)的 UL 60730-1 和 UL 60730-2-5 認證,並也符合美國和加拿大的 NFPA 85、NFPA 86 及 NFPA 87 以及澳洲天然氣協會 AGA 的要求。認證讓公司/使用者能夠進入對應的市場。在 Pilz 攤位上,Pilz 專家可以就與標準相關的所有問題提供建議。
有關我們展會表現的其他資訊,請參見這裡
電話號碼: +49 711 3409 - 158
電子郵件: publicrelations@pilz.com