為了可靠安全防護輸送帶系統和機械並符合成本效益,Pilz 對其位置和近接開關的系列新增全新精巧型拉繩開關 PSENrope mini。拉繩開關 PSENrope節省空間且符合成本效益的版本,使得功能程序能夠手動關閉,並由此可為緊急停止功能提供經濟實惠解決方案。
奧斯菲爾, 2021年4月8日
Pilz 對其位置和近接開關的系列新增全新精巧型拉繩開關 PSENrope mini – 針對組裝生產線的安全停止!
PSENrope mini 上的機械 E-STOP 緊急停止功能可以透過整合的 E-STOP 緊急停止按鈕或透過拉動繩索隨時觸發。因此,即使在延伸的應用(如包裝工業中的應用)上,PSENrope mini 也可確保靈活可靠的緊急停止。
用於輸送帶的輕鬆而精巧型保護
繩索最長可達 30 公尺,只需使用一個拉繩開關 PSENrope mini即可輕鬆操作和保護延伸的應用場合只需用單一。精巧型拉繩開關只需很小的空間。此外,配備直式或彎角頭的版本可實現靈活的組裝。若由於機器設計而需要隱藏安裝,則您可以使用配備整合式復歸按鈕的版本。堅固的金屬或塑料外殼可達 IP67 等級,這意味著PSENrope mini 適用於周圍環境溫度 -30°C 至 +75°C 的室內與室外應用。
例如在包裝、汽車及紡織產業中或在機場,拉繩開關 PSENrope 和 PSENrope mini 可確保提高輸送帶及延伸的輸送帶系統的安全性。
有關產品的其他資訊,請參見這裡
公司及技術新聞
電話號碼: +49 711 3409 - 158
電子郵件: publicrelations@pilz.com