自 2024 年 4 月 22 至 26 日,漢諾威展將著重於永續製造產業的開發。Pilz 將憑藉針對安全、資安及自動化領域的全方位產品組合支援這種轉變。展覽的一項重點是透過 Pilz 系統解決方案的安全連線能力,其中包含用於 IO-Link Safety 的 Master。在資安領域,該自動化公司將呈現其全新服務:工業資安諮詢服務(ISCS)著重於:生產受到可靠且永續保護。另一項新因素著重於將自動化和安全解決方案匯集在「多合一」套件中的應用場景 – 為了提高自動化與安全之間的一致性。在漢諾威,Pilz 將展示如何使用整體性自動化解決方案為產業提供支援。
奧斯菲爾, 2024年2月29日
Pilz 將在 2024 年漢諾威工業展的 9 館 D17 攤位參展 – Pilz 如何推動「轉型中的安全和資安」– 整體性支援!
前往漢諾威工業展的參觀者,可以得到關於 Pilz 針對驅動應用的兩種「多合一」套件的資訊。這些通用且靈活的解決方案也考慮到經濟實惠。有兩種不同配置的套件可供選擇:適用於具備中型功能範圍的機器,以及具備更複雜功能範圍的機器。使用者只需考慮其實際需要,因此可以節省投資成本。在每種情況下,核心皆是具備 FSoE 連接的可程式小型控制器 PNOZmulti 2。在攤位上,安全自動化專家將展示實務應用場景:控制輸送帶作為中型應用的範例,並為了更複雜的應用而控制具備幾個同步軸的夾持臂。
透過安全通訊支援轉型
與現場的安全通訊是成功轉型的先決條件:Pilz 將展示如何可以使用其完整的 IO-Link 安全系統(包含 Master、現場裝置及配件)對於現場的每個感測器實行安全資料通訊,以及這如何保證更高的可用性和更靈活的自動化。在漢諾威,參觀者將體驗此完整解決方案對具備整合式機器人技術的互連自動化工廠的優點。搭配安全協定 Safety over EtherCAT FsoE,透過開放式通訊系統 EtherCAT 的安全資料傳輸也是問題。安全資料傳輸可使用支援 FSoE 的解決方案簡單實行 – 例如採用安全小型控制器 PNOZmulti 2。著重於:安全相關工廠結構的靈活連接。
資安作為轉型的守護者
根據新機械規章,工業資安最遲將於 2027 年變成強制性。在自動化的連線世界中,安全和資安現已成為一個整體:轉變過程已開始。Pilz 憑藉適當產品和服務支援此過程,例如結合安全(操作模式選擇)和資安(存取權限)的識別進入管理(I.A.M.)。此展會上的新品:具備可啟用乙太網路連接埠的可用於資安的操作元件 PIT oe ETH。作為工業乙太網路介面,全新操作按鈕可以電子方式啟用和停用。如此,只有授權人員才能為了例如新配置而暫時啟用介面。
瞭解您的防護要求,保證資安
使用者必須知道其需要多少資安。因此,Pilz 推出全新資安服務 ISCS,作為進一步重點。其中完整的工業資安服務包含下列步驟:「防護要求分析」、「工業資安風險評估」、「工業資安概念」、「工業資安系統整合」及「工業資安系統驗證」– 並判定個別資安要求。資安服務可為使用者提供支援,讓他們能夠實行有效的全方位擅改保護,防止內部與外部攻擊。此外,Pilz 專家將提供關於 TÜV Nord 工業資安認證資格「CESA - 自動化資安專家認證」的資訊。
針對「綠色」挪威的整體性自動化
今年漢諾威工業展的合作夥伴國是挪威。該國幾乎一半的最後總能源消耗來自水力發電;目的是要加速這種電氣化的開發,並因此也加速產業脫碳。Pilz 正在支援這種轉變:自 1996 年以來,透過 Pilz 斯堪地那維亞子公司在當地展開業務,從而可為永續發電領域的自動化和安全提供產品和解決方案。
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]