Pilz 進一步擴充其全球專家層級訓練課程:訓練參加者現在也可以將其功能安全知識提升至專家層級。CEFS – 功能安全專家認證 – 由 TÜV Nord 所認證的資格不僅僅傳達理論知識,例如 EN ISO 13849 和 EN IEC 62061 的規範性規範。獲得資格認證後,參加者能夠自行構建和評估複雜安全系統 – 從設計和驗證直到實作。
奧斯菲爾, 2022年3月31日
Pilz 的全新 CEFS 資格認證 – 功能安全專家認證 – 符合功能安全
CEFS 訓練主要適用於已具備功能安全知識背景,並對於安全控制系統負有特殊責任的機器製造商、設計商及整合商。此外,CEFS 是專為負責全新與現有機器安全的專業人員(例如設計或安全工程師等)所設計。
理論和實作的結合
在為期兩天的訓練課程中,Pilz 專家將展示針對機械功能安全系統的規範性與技術需求。Pilz 認證的特色:重點在於兩項標準 EN ISO 13849 和 EN IEC 62061 的規範,以及其相似處和相異處。
從安全控制系統的基礎開始,該課程也涵蓋此類系統的設計,或系統化故障的預防和控制。藉由在訓練期間使用虛擬機器模型和課程實作,參加者可以體驗複雜安全系統的構建,並應用於日常工作中。
獲得全球公認
訓練參加者通過測驗後,將收到由 TÜV NORD 所頒發的證書。其獲得全球公認,並賦予持有者使用「CEFS – 功能安全專家認證」頭銜。
如需有關資格認證的更多資訊並前往註冊
公司及技術新聞
電話號碼: +49 711 3409 - 158
電子郵件: publicrelations@pilz.com