在2024 年 3 月 19 至 21 日國際貿易展 LogiMAT上, Pilz 將展示內部物流的安全可靠解決方案。此外,在斯圖加特將展出安全自動化專家所提供的全方位服務產品組合。無人搬運車系統、輸送帶及倉庫應用的安全防護等多種物流應用,皆可使用 Pilz 的解決方案實行。
奧斯菲爾, 2024年2月6日
Pilz 將參加 LogiMAT 2024(6 館 6B37 攤位)– 安全可靠的內部物流
參觀者也可以來到與合作夥伴 NAiSE GmbH 的共享攤位,瞭解如何有效協調與管理各種自由導航的交流參與者。
基礎:安全操作的專業知識
行動平台營運商必須確保其應用符合標準 ISO 3691-4 中針對車輛監控功能所需的性能等級。在攤位上,Pilz 的安全專家將解說安全操作行動平台可如何實行。焦點:避免機器停工時間,並安全有效運行生產。參觀者將進一步瞭解對應 Pilz 服務(對於「設計風險評估」和「製造商現場工廠驗收測試」或「現場驗收測試」),以及專門針對行動平台安全性的訓練課程:「AGV 的安全要求和整合。」
重點:自由導航平台的安全性
攤位上的一項重點在於 Pilz 針對自由導航行動平台的安全解決方案。該解決方案的核心在於小型安全控制器 PNOZmulti 2,具備同步監控與啟用安全雷射掃描器 PSENscan 的功能性。在安全解決方案中,安全雷射掃描器可確保生產區域監控。此外,有可提供保護防止來自外部方的未經授權存取的工業防火牆 SecurityBridge。
此外,Pilz 將展示安全存取物流區域可如何透過其模組化安全門系統和識別進入管理系統 I.A.M 控制 – 無論您需要簡單身分驗證或是複雜存取管理。
車隊受到控制
為了管理整個車隊,斯圖加特的物流自動化專家 NAiSE GmbH 將與 Pilz 合作,展示用於內部物流的世界首款交流與訂單管理軟體。NAiSE Fleet Manager 可即時分析內部物流應用中的交流與貨物流向。參觀者可以在共享攤位上體驗運作中的 NAiSE Traffic。
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]