台灣 | 中文(繁體)

奧斯菲爾, 2018年3月6日

Pilz皮爾磁將在2018年漢諾威工業展的9館、D17號攤位參展 - 未來工廠模組化:

「We automate. Safely.讓自動化安全吧!」Pilz 皮爾磁將於 2018 年 4 月 23 至 27 日舉行的漢諾威工業展上為未來工廠推出創新的自動化解決方案。今年在工業展上推出的焦點是以「模組化安全門系統」為主題。在此背景下,Pilz 皮爾磁將推出相容新版工業 4.0 的安全門系統 PSENmlock。此外,自動化專家還會推出安全及控制技術系列的全新產品。安全人機協作也是今年 Pilz 皮爾磁的焦點。

透過「模組化安全門系統」,可為相關應用建立個別的安全門解決方案。可使用各種組件完成此解決方案,並視需求彈性組合。在展覽中心提供安全門感應器 PSENslock 和 PSENmlock。

安全門解決方案 4.0
新版的安全門系統 PSENmlock 配備串聯功能,透過減少配線作業以符合具成本效益的安裝流程。在兩版本中亦提供逃脫釋放裝置選購配件。用於全面診斷的安全裝置診斷 (SDD) 可補償安全門解決方案的不足之處。配備 SDD 後,鏈條中個別感應器的防護鎖首次即能以鎖定方式控制,相當於工業 4.0 的模組化概念。參觀者可在 Pilz 皮爾磁展覽攤位體驗安全門系統 PSENmlock的現場示範。

此外在本次漢諾威展出的解決方案套裝中新加入了:可輕易操作及控制安全門系統的按鈕單元 PITgatebox。此單元可控制啟動、停止或確認機器/系統的指令。具備各式按鈕、鑰匙開關及E-STOP按鈕組合的預先配置版本,為您的個別應用發揮最大靈活性。PITgatebox為您打造個別模組化的安全門解決方案,搭配安全門系統PSENmlock及PSENslock使用,效果更加出色。

用於連網工廠的資料橋接器:安全且有保障
除了模組化外,安全必須保證防護及確保漢諾威智慧工廠的必要可用性, Pilz 皮爾磁也將展示實現安全及保障的整體方式。此外也有新產品推出:如同防火牆作用的硬體解決方案 Pilz SecurityBridge。Pilz 皮爾磁為小型控制系統 PNOZmulti 和自動化系統 PSS 4000 推出針對網路攻擊和未授權網路存取的有效防護。
另外由於只傳送必要的資料 (授權設定及處理資料),使用者不僅能得到安全保障,還能享受更高的工廠可用性。

產品範圍 PNOZmulti 2 擴充功能範圍
我們將於漢諾威工業展推出兩款用於可配置,安全小型控制器 PNOZmulti 2 的新模組。每款皆可用於安全監控沖床應用及安全監控製程數值。
在安全監控機械沖壓機方面,Pilz 皮爾磁則展示全新的雙極電晶體輸出模組 PNOZ m EF 8DI2DOT。其中特定的優勢在於獨立模組程式 (mIQ) 可供設定,並能在本機執行以大幅縮短沖壓模組的循環時間。最終實現極短的反應時間。

全新的安全類比輸入模組 PNOZ m EF 4AI 可擴充安全小型控制器的產品範圍。全球首款:首先推出算術運算功能如平均或差壓計算,可更輕易的配置類比數值。此特色可達到獨一無二的診斷結果。
此模組用於安全監控製程數值,並以高達 PL e / SIL CL 3 的標準安全記錄與監控任何製程,如壓力、溫度、充填高度或纜線速度與負載。

精簡管理驅動能源
來自 Pilz皮爾磁的全新驅動器產品組合:電力儲備 PMCenergy SD。此產品在結合 Pilz 皮爾磁伺服放大器 PMCprotego D 或 PMCtendo DD5 使用後可大幅節省能源。電力儲備會消耗可用的制動能源並加以緩衝 - 且不會反饋至網路。由於伺服放大器的中間電路可輕易相互連接,因此各軸一組電力儲備即已足夠。此外,電力儲備 PMCenergy SD 除模組外還有其他可用模式,同時輕易增加儲存容量。使用者可藉此獲取極具經濟效益且能彈性搭配的解決方案,特別適合大型工廠與機械。

體驗安全機器人
機器人將物品交到人類手上,並且仍然安全 – 這動作直到目前為止卻仍無法完全實現。在漢諾威工業展中,Pilz 皮爾磁展示了安全人機協作 (HRC) 運作的方式,不過也解釋在取得機器人應用的 CE 標章過程中必須注意的步驟。在這方面,Pilz 皮爾磁也推出適用 HRC 的完整服務產品組合。

Pilz 皮爾磁在墨西哥成立子公司
Pilz 皮爾磁已在全球成立 40 家子公司,其中也包括今年漢諾威工業展的合作國家。早於 1999 年於墨西哥城附近的特拉爾內潘特拉成立的 Pilz 皮爾磁子公司,服務是其業務的一個重點。來自各行各業,其中包括汽車、食物、保健與衛生產業,以及製藥、紙類與金屬加工產業等知名的客戶均仰賴 Pilz 皮爾磁的經驗與專業知識。
「墨西哥對德國企業與投資人特別有吸引力。我們的焦點集中在完成升級機械與沖壓機械等解決方案」自 2015 年底就任的 Pilz de México 經理 Samuel Cruz 解釋。

Pilz 皮爾磁將在 9 館的 17 號攤位參展。有關進一步資訊請到這裡

未來工廠模組化的解答:Pilz 皮爾磁在漢諾威工業展的眾多安全門系統與感應器之中展現創新的安全門監控自動化解決方案。
未來工廠模組化的解答:Pilz 皮爾磁在漢諾威工業展的眾多安全門系統與感應器之中展現創新的安全門監控自動化解決方案。

未來工廠模組化的解答:Pilz 皮爾磁在漢諾威工業展的眾多安全門系統與感應器之中展現創新的安全門監控自動化解決方案。

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

媒體聯絡人

電話號碼:
電子郵件: