台灣 | 中文(繁體)

奧斯菲爾, 2016年8月3日

Pilz 皮爾磁在 WindEnergy Hamburg (2016 年 9 月 27-30) 的 B6 館、攤位 B6.342 上展示– 簡易、安全自動化的風力發電機

在 WindEnergy Hamburg,Pilz 皮爾磁將展示可用監控風力發電機的安全功能,以及運轉模式的自動化解決方案。本次展覽重點聚焦於安全速度監控上,使風力發電機符合標準,有效率的運轉。展示的部分創新包括自動化系統 PSS 4000 內的安全速度監控I/O模組。在 Hamburg Pilz,亦提供取得CE 標章的服務資訊

Pilz 皮爾磁提供一系列符合標準的速度監控產品
,在全球各地的風力發電機上經過實績考驗。產品能隨時監控風力發電機狀態,並符合相關安裝規範。速度監控器 PNOZs30可程式控制系統 PNOZmulti 及自動化系統 PSS 4000 會根據 EN ISO 13849-1 最高到效能等級 (PL) e,監控靜止、超速、位置、斷軸、速度範圍及轉向。

安全地處理類比數值
所有與風力發電機安全相關的功能均可使用 Piz皮爾磁 的自動化系統 PSS 4000 監控。藉由安全地處理類比數值,PSS 4000 不僅能夠調節速度,亦可在突然出現強風時計算如加速等數值,並據此控制風力發電機。安全速度監控I/O模組是自動化系統PSS 4000的新成員。模組僅需一個旋轉編碼器,即可監控安全速度、旋轉方向及停止...等功能,安全效能等級最高至 PL e。營運商則得益於提高的生產力、縮短的停機時間,以及風力發電機更簡易的維護與維修。

獲得 CE 標章的支援
在展會中,Pilz 皮爾磁將展示其全方位的風力能源服務 – 從國際標準與產業標準諮詢到風險評估、安全功能驗證,以及取得 CE 標章的專業支援。自動化公司提供客製化服務,將現有風險降到最低的資訊。所需的安全規定也能及早發現錯誤與干擾來源、減少停機時間,以及延長風力發電機的使用壽命等方向實行。

Pilz 皮爾磁在 WindEnergy Hamburg 2016 中的 B6 館、攤位 B6.342 上展示。

更多資訊,請造訪:https://www.pilz.com/de-DE/windenergy

WindEnergy Hamburg 2016:Pilz 皮爾磁提供已在風力發電領域驗證的可靠元件和解決方案。無論是輕鬆的安全系統整合、遠端診斷選項、遠端維護,還是堅固耐用的產品,都將令您受益良多。
WindEnergy Hamburg 2016: Pilz offers reliable components and solutions that are already proven in wind energy.

WindEnergy Hamburg 2016: Pilz offers reliable components and solutions that are already proven in wind energy.

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

媒體聯絡人

電話號碼:
電子郵件: