台灣 | 中文(繁體)

奧斯菲爾, 2016年1月14日

Pilz皮爾磁的自動化系統PSS 4000版本13:在操作過程中變更安全使用者程式 –可進行安全自動化的「線上變更」

「非持續性的線上變更」功能,讓使用者程式中的個別變更能傳輸至控制系統。Pilz皮爾磁 在自動化系統PSS 4000中提供本功能,以供安全應用使用。由於不需將完整程式編譯並載入PSS 4000硬體,替使用者減少調試的時間。本新功能為自動化系統PSS 4000 版本13的其中一部份。其他新功能包含與PROFINET網路通訊的裝置介面。

控制系統的使用者程式和軟體模塊多半會在調試過程中進行最終測試,並反覆修正。目前「非持續性的線上變更」功能可對自動化系統PSS 4000的控制系統進行個別變更,不需編譯並載入完整程式。其中一項全新特色是
為安全相關應用提供本功能。 

可不中斷控制系統下進行變更 – 下載之後,主要模組將會在下一個可能的時脈循環上作動新程序。變更最久可套用12小時,或直到下次重新啟動控制系統為止,並非永久套用(非持續性)。如未接受變更,控制系統會重新建立上次完整下載時的狀態。
此功能可簡化及加速調試,並能在調試流程中強化安全操作。

自動化系統PSS 4000的所有控制系統均可使用「非持續性的線上變更」功能。Pilz皮爾磁能藉此推動自動化系統的安全和自動化整合:使用者能以單一工具同時處理兩種不同領域的工作。將從新韌體版本13提供使用。

PROFINET的通訊堆疊

版本13的其他新功能包含與PROFINET網路通訊的裝置介面。Pilz皮爾磁已透過通訊堆疊方式,將PROFINET整合至裝置中,如此可以降低庫存成本並縮減使用類型範圍,因為本方法只需在組態設定中變更,即可用相同的硬體來操作不同的通訊連線,包括UDP RAW、Modbus/TCP、Ethernet/IP以及新增的PROFINET。使用者不需要特定的裝置類型 –使用單一PLC主要模組,即可通用存取各種不同的通訊系統。

故障安全領域的全新功能:「非持續性的線上變更」功能,讓使用者程式中的個別變更能傳輸至自動化系統PSS 4000的控制系統。
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

媒體聯絡人

電話號碼:
電子郵件: