「CECE - CEマーキング認定エキスパート」では、CEマーキングの分野で最高レベルの資格を取得できます。資格プログラムの一環として、機械向けの全般的なCEマーキングプロセスの各ステップに関する総合的な知識を身に付けることができます。
CECEの資格を取得できたら、該当する規格と指令に従って、あらゆる種類の機械にCEマーキングを施すことができます。
最高レベルの資格:
「CECE - CEマーキング認定エキスパート」では、CEマーキングの分野で最高レベルの資格を取得できます。資格プログラムの一環として、機械向けの全般的なCEマーキングプロセスの各ステップに関する総合的な知識を身に付けることができます。
CECEの資格を取得できたら、該当する規格と指令に従って、あらゆる種類の機械にCEマーキングを施すことができます。
ピルツは、機械指令2006/42/ECに従って、あらゆる種類の機械のCEマーキングプロセス全体のガイダンスを提供しています。仮想機械モデルに基づき、リスクアセスメントからCEマーク貼り付けにいたるまでをステップごとにわかりやすく説明します。このモデルでは、未完成機械、完成機械、および連結された機械における手順の違いも示しています。
CECEは、世界各地の多数の言語で、同一レベルのトレーニングを受講できます。ピルツは、各国の多国籍企業および従業員のトレーニングを行っています。
CECEは、機械製造業者、機械輸入業者、CEマーキング分野における特殊な業務を担当するインテグレータを主な対象としています。さらに、日常業務での機械安全を担当する従業員向けに作成されています。具体的には、設計エンジニア、プロジェクトエンジニア/プランナ、システムインテグレータ、安全または産業安全担当者などです。
スタッフが資格を持ち、継続的にトレーニングを受けていることが成功の鍵です。したがって、従業員の知識と能力を体系的に開発しようとする企業も、CECEの対象となっています。CECEによって、社内のCEプロセスに関わるすべての担当者の能力を、最大限に高めることができます。その過程では、関連する規格と規制が常に考慮されています。
電話: 045-471-2286
Eメール: mkt@pilz.co.jp