「操作および監視」の製品分野で、ピルツは、安全扉スイッチやシステムの簡単な操作に使用できる11種類の新しいPITgatebox制御ユニットを提供します。リーダユニットPITreader搭載のタイプは、安全と産業サイバーセキュリティが一体化し、アクセス許可を直感的に管理できます。
オストフィルダン, 2021/01/13
ピルツ、SPS Connect 2020に出展 - 安全扉の柔軟な操作を実現する新型制御ユニットPITgatebox - 安全でセキュアな操作
制御ユニットPITgateboxは全部で15種類のコンフィグレーション済みのタイプが用意され、押しボタン、スイッチ、非常停止ボタン、ユーザ承認用のリーダユニットPITreaderなどで構成されるさまざまなオプションを組み合わせて使用できます。そのため、ユーザは個別の安全扉アプリケーションを包装、 ロボティクス、ファクトリーオートメーション(FA)、木工などに柔軟に実装できます。PITgateboxは安全扉スイッチやシステムの簡単な操作が可能ですが、オペレータもボタンに触れるだけで、設備や機械の有効化、停止、リセットなどのコマンドを実行できます。
信頼できる操作のための堅牢な設計
PITgateboxのすべての型式は、保護等級IP65の高品質ダイカスト亜鉛ハウジングで構成され、衝撃、振動、衝突に高い耐性があるため、高い可用性を提供します。制御ファンクションに最適なアクセサリもご利用いただけます。薄型設計のため、この制御ユニットは標準形状システム上に迅速かつ簡単に取り付けられます。12ピン、M12接続と回転式エンドキャップにより、配線の工数が少なく、簡単で柔軟に取り付け可能です。そのため、PITgateboxはすぐに使用できます。
安全と産業サイバーセキュリティを同時に管理
PITgateboxでアクセス許可を簡単に監理するため、ピルツはリーダユニットPITreader搭載の2つのタイプを提供します。ユーザは、コード化されたRFIDキーで設備や機械への個別のアクセス権限を取得し、RFIDキーを使用して安全扉で自身の認証を行います: キーはPITreaderで読み取られ、適切な権限があれば、アクセスが許可されます。認証に基づいて、機械の停止、ロック解除、またはリセットなどのコマンドを制御できます。権限のある人のみアクセスできるため、機械は誤使用や不正操作から保護され、ダウンタイムを削減できます。
安全扉保護用モジュラ式システム
新型制御ユニットPITgateboxと、ピルツのs安全扉システム PSENmlock、またはPSENslock、および 小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2を併用すれば、お客様のニーズに合わせた操作の簡単な安全扉のトータルソリューションを入手できます。
製品の詳細情報: www.pilz.com/pitgatebox
ピルツ、SPS Connectに出展: 詳細情報: www.pilz.com/de-DE/sps
電話: 045 471 2286
Eメール: mkt@pilz.co.jp