機械の機能を権限のある人のみが使用可能にして、機械の再起動を防ぎたいですか? 両方のアプリケーションに対して、コード化安全スイッチPSENcode keyは、押しボタンユニットPITgateboxと付属のPITreaderによる、さらに包括的なソリューションに代わる選択肢となります。PSENcode keyは、当社のPITreaderアクチュエータと、RFID式安全近接スイッチPSENcodeが一体化した製品です。最大PLeおよびSIL3に安全ソリューションを実現します。
キーロック原理により、PSENcode keyは2つのアプリケーションで使用できます。
- 従業員がキーを持っていれば、個別のタスクに合わせて設定された機械の操作とオペレーティングモードを実行できる権限が付与されます。
- キーが機械に挿入されている場合、従業員はキーを取り外し、不意に機械が再起動されることを防止できます。
さらに、オペレーティングモードの選択およびアクセス許可のソリューションとして、PITreader システムをスタンドアロンソリューション、またはPITgateboxの付属品として提供しています。