Österreich | deutsch

17.12.2014

Welche Schritte sind bei Risikobeurteilung und -minderung zu beachten?

Übersichtlich und kompakt - alle Informationen in unserem Ablaufschema.

Der Weg von der Maschine zur Sicherheitsfunktion bis hin zu deren Bewertung in einem geeigneten Bewertungstool ist zwar komplex, aber lösbar. Als Hilfestellung haben wir für Sie das Ablaufschema „Funktionale Sicherheit mit EN ISO 12100, 13849-1 und EN/IEC 62061“ erstellt.
 

Schritt für Schritt zur Risikominderung

Das Ablaufschema beschreibt auf einen Blick, welche Schritte Sie bei der Risikobeurteilung und Risikominderung von Maschinen beachten müssen. Darüber hinaus wird erläutert, wie die Sicherheitsfunktionen mit EN ISO 12100, 13849-1 und EN/IEC 62061 bewertet und verifiziert werden können.

Jetzt gleich kostenlos downloaden!

 

Weitere Informationen:

Ablaufschema „Funktionale Sicherheit mit EN ISO 12100, 13849-1 und EN/IEC 62061“
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at