Pilz als „Botschafter der Sicherheit“ ist weltweit ein verlässlicher Partner. Um den Erfolg unserer Kunden zu sichern, setzen wir in allen Produktionsphasen weltweit auf hohe Standards und ausgezeichnete Qualität. Unsere Komponenten und Systeme haben weltweite Zulassungen und Abnahmen. Dies erspart Ihnen aufwendiges Nachjustieren im Projekt und steigert Ihre Verkaufs- und Exportchancen.
Qualität bei Pilz
Qualitäts-Managementsystem nach DIN EN ISO 9001
Leitlinien Qualität
Externen und internen Einflussfaktoren, mit Relevanz auf das integrierte Qualitäts-Managementsystem, werden laufenden Bewertungen unterzogen. Relevant sind hierbei interne und externe Themen, welche die Fähigkeit fortlaufend qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen zu liefern, damit die Kundenanforderungen sowie geltende gesetzliche und behördliche Vorgaben zu erfüllen und dadurch die Kundenzufriedenheit permanent zu verbessern, beeinflussen.
Das prozessorientierte QM-System begleitet alle wesentlichen betrieblichen Prozesse und durchleuchtet diese. Hierzu werden Schnittstellen dargestellt, Durchführungsverantwortungen geregelt und Aufgaben definiert und mittels der Methode der internen Audits auf Wirksamkeit hin überwacht. Basierend auf den dokumentierten Prozessen wollen wir gemeinsam dafür sorgen, dass unsere Kunden mit zukunftsweisender Technologie in bester Qualität beliefert werden.
Die stetige Verbesserung der Prozessleistungen hat das Ziel der Erhöhung der Kundenzufriedenheit. Diese wird durch ständige Analysen der Vorgänge und der (Weiter-)Entwicklung eines Qualitätsbewusstsein jedes Mitarbeiters im Unternehmen angestrebt. Verbesserungsvorschläge von Mitarbeitern werden auf Nutzbarkeit hin geprüft und bewertet, um sie bei positiver Gesamtbeurteilung in die bestehenden Unternehmensprozesse zu übernehmen. Daraus ergibt sich ein ständiger Zyklus von Planung, Tätigkeit, Kontrolle und Verbesserung:
- Der PDCA-Zyklus (Plan-Do-Check-Act).
Ein vorausschauendes risikobasiertes Denken, mit der Betrachtung und dem bewussten Umgang mit Risiken und Chancen, wird als eine Vorbeugung gegen das Eintreten unerwünschter Ereignisse verstanden.
Weitere Zertifizierungen
Geprüfte und ständig überwachte Fertigungsstätte
Der TÜV-Süd bestätigt Pilz, dass die in den Fertigungsstätten hergestellten Erzeugnisse sowie die verwendeten Arbeitsmittel und Maßnahmen geeignet sind, um qualitativ hochwertige Elektronikprodukte fertigen zu können. Hierzu musste unter strengen Auflagen nachgewiesen werden, dass die Fertigungsstätten technisch und organisatorisch so eingerichtet und geführt sind, dass eine gleichmäßige Qualität in der Herstellung und in den Produkten sichergestellt ist. Die Berechtigung zum Anbringen eines TÜV-Süd-Prüfzeichens ist mit strengen Auflagen verbunden, welche durch die TÜV-Süd-Prüfstelle regelmäßig geprüft und überwacht wird.
Functional Safety Management (FSM) der Entwicklung zertifiziert
Pilz entwickelt nach einem mit strengen Auflagen und Vorgaben versehenden Managementsystem (Functional Safety Management), welches den Anforderungen gemäß EN/IEC 61508 entspricht.
Das FSM wurde durch den TÜV nach strengen Maßstäben geprüft und mit einem Zertifikat bestätigt. Die zugrundeliegenden Prozesse und Maßnahmen unterliegen einer sich jährlichen wiederholenden, strengen Prüfung
Produktentwicklung doppelt sicher
TÜV Süd hat es in seinem Audit bestätigt: Pilz entwickelt nicht nur safe, sondern auch secure! Gemäß der internationalen Normenreihe IEC 62443 „Industrielle Kommunikationsnetzwerke – IT-Sicherheit für Netze und Systeme“ entspricht der Entwicklungsprozess bei Pilz den Anforderungen an eine sichere Entwicklung von Produkten („Security by Design“). Für diese Entwicklung beschreibt die Norm IEC 62443-4-1 Anforderungen an einen sogenannten „Security Development Lifecycle Prozess“ (SDL-Prozess).
Das Ergebnis des Audits: Die Entwicklung von Pilz hat die Anforderungen der Norm erfüllt und entspricht dem SDL-Prozess.
Functional Safety Management (FSM) für Engineering Prozesse zertifiziert
Engineering Projekte erfolgen bei der Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern gemäß dem strukturiertem Functional Safety Management Prozess nach EN IEC 61508-1 und EN ISO 13849-1 und sind zertifiziert vom TÜV SÜD. Die zugrundeliegenden Prozesse und Maßnahmen unterliegen zudem einem jährlichem Auditierungsprozess.
Die Pilz Tochtergesellschaften sind entweder auch direkt vom TÜV SÜD zertifiziert oder handeln gemäß den vorgegebenen Anforderungen. Interne Audits stellen durchgängig eine international einheitliche Vorgehensweise sicher.
Ihr Partner für Inspektionen von Schutzeinrichtungen und Maschinensicherheit
Pilz - Ihr Partner für Inspektionen von Schutzeinrichtungen und Maschinensicherheit
Pilz GmbH und Co. KG, Ostfildern, unterhält eine unabhängige, von der DAkkS akkreditierte Inspektionsstelle gemäß ISO/IEC 17020. Damit steht unser Service für Objektivität und einer hohen Verfügbarkeit Ihrer Maschine.
Der Inspektionsbericht wird Ihnen ausgehändigt und mit Ihnen besprochen. Bei bestandener Inspektion wird die Maschine mit einer Prüfplakette von Pilz versehen.
Akkreditiertes EMV-Prüflabor
Seit 2004 unterhält Pilz ein von der DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) akkreditiertes, unabhängiges Prüflabor. Dies verleiht der Pilz GmbH & Co. KG in Ostfildern die Kompetenz, Prüfungen in den Bereichen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) und elektrische Sicherheit (Umweltprüfungen) durchzuführen und befähigt das Unternehmen zur Erstellung von weltweit anerkannten Prüfberichten nach ISO 17025.
EX-Schutz-Zertifizierung (ATEX)
Bei Pilz kommt ein Qualitätssicherungssystem zur Anwendung, welches den Anforderungen gemäß Anhang IV der Richtlinie 2014/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates für Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX) entspricht.
Weitere Informationen
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]