Flexibilität in der Produktion ist heutzutage unerlässlich. Maschinen und Anlagen müssen erweitert oder umgerüstet werden, um schnell auf neue Marktchancen zu reagieren. Oft ist auch die Auf- und Umrüstung von älteren Maschinen sehr kostengünstig. Nutzen Sie das Potential von Retrofit! Pilz ist Ihr Partner für die Beratung beim Umbau oder bei der Abnahme der Veränderungen an Ihren Maschinen und Anlagen. Denn, auch beim Retrofit gilt: Die Maschinensicherheit muss weiterhin sichergestellt sein.
Retrofit mit Pilz
Maschinen modernisieren, erweitern und nachrüsten.
Durch Retrofit ältere Maschinen länger nutzen

Erhöhen Sie maßgeblich Ihre Produktivität durch das Umrüsten Ihrer Maschinen auf den neuesten Stand der Technik! Das ist notwendig, denn nach längerer Einsatzzeit können an Maschinen und Anlagen Sicherheitsmängel auftreten. So können beispielsweise Schutzmaßnahmen veraltet sein und manipuliert werden. Oft ist auch die Steuerungs- und Antriebstechnik überholt, während mechanische Bauteile noch voll intakt sind.
Kosten sparen durch Retrofit
Durch fundiert geplante und realisierte Retrofits lassen sich ältere Maschinen mit der aktuellen Elektro-, Steuerungs- und Sicherheitstechnik ausstatten. Die Kosten sind deutlich geringer als bei einer Neuinvestition. Das Retrofit macht die Maschine nicht nur wieder sicher, sondern steigert auch deren Produktivität und Verfügbarkeit. Läuft die Produktion wieder rationell und störungsfrei, amortisiert sich das Umrüsten nach kurzer Zeit.


Pilz unterstützt Sie beim Modernisieren Ihrer Maschinen und Anlagen
Bei einem Retrofit übernehmen wir für Sie eine umfassende Technik- und Systemanalyse. Erst danach kann entschieden werden, was Bestandteil des Retrofits sein muss. Mögliche technische Veränderungen für den sicheren und wirtschaftlichen Betrieb wie auch geltende Richtlinien und Normen müssen beachtet und umgesetzt werden. In der Regel zieht das Umrüsten einer Maschine eine neue Risikobeurteilung und CE-Kennzeichnung nach sich.
Pilz ist auf diese Dienstleistung spezialisiert. Zusammen mit Ihnen als Betreiber erarbeiten wir die Anforderungen, begutachten bei der sicherheitstechnischen Beurteilung den Ist-Zustand der Maschinen und entwickeln ein Konzept zum Umbau der Maschine.
Mit Pilz sicher automatisieren