Die EVA Elektroinstallationen, Verteilerbau und Automatisierungstechnik GmbH wird in Zukunft als System Partner eng mit Pilz bei der Umsetzung von Automatisierungsprojekten zusammenarbeiten.
Wien, 14.11.2022
Pilz Österreich erweitert Partnernetzwerk erneut
Als zertifizierter System Partner bietet EVA zukünftig nicht nur das Pilz Produkt-Portfolio an, sondern kann überdies auch auf das umfangreiche Know-how der Firma Pilz im Bereich der Maschinensicherheit und der sicheren Automatisierung zurückgreifen. Pilz profitiert umgekehrt von der regionalen Präsenz und ausgezeichneten Reputation der Firma EVA als Schaltschrankbauer und Automatisierungsspezialist bei namhaften Industrieunternehmen im Großraum Kärnten und den vorhandenen Ressourcen beziehungsweise der fundierten Erfahrung im Bereich Systemintegration.
„Wir freuen uns sehr, dass sich zwischen EVA und Pilz nach einer vertrauensvollen Geschäftsbeziehung nun eine strategische Partnerschaft entwickelt hat. Gemeinsam bieten EVA und Pilz dem Markt beste Automatisierungs- und Retrofitprodukte unter Verwendung eines einzigartigen Produktportfolios an“, erklärt David Machanek, Geschäftsführer Pilz Österreich.
Karl Podrietschnig, Geschäftsführer von EVA, fasst den Eindruck der Partnerschaft folgendermaßen zusammen: „Die Firma Pilz war schon von Anfang an das Synonym für Sicherheit in der Automatisierungswelt. Auf jeder uns bekannten Messe war der „gelbe PILZ“ gegenwärtiges Symbol für „The Spirit of Safety“. Seit jeher hat die Firma EVA auf die Kompetenz der Firma Pilz gebaut und eben diese Produkte für ihre Sicherheitsapplikationen eingesetzt.
Umso mehr freut es nun die Firma EVA, eine Partnerschaft einzugehen, wo die Wertschöpfungskette für beide um ein weiteres wichtiges Element erweitert wird. Unser Unternehmen EVA kann den Part einer Sicherheitsevaluierung/Validierung an die Kompetenz der Firma Pilz abgeben und im Gegenzug kann diese von dem Engineering in der Elektroplanung über den Verteilerbau bis hin zur Montage und Programmierung/Visualisierung, sowie auch Unterstützung bei der Inbetriebnahme und Anlagenprüfung profitieren.
Kurz um eine WIN-WIN Situation für die Partnerschaft und ein Mehrwehrt für beider Kunden, die in einer immer komplexeren/sicheren Automatisierungswelt, die passende und auch wirtschaftliche Lösung realisiert bekommen.“
Das Pilz System Partner Programm
Pilz System Partner sind unabhängige aber von Pilz zertifizierte Unternehmen, die komplette Lösungen mit Pilz Produkten und Systemen anbieten. Pilz Systempartner unterstützen Maschinenhersteller oder -betreiber bei der Durchführung von Automatisierungsprojekten und umgekehrt auch Pilz bei der Umsetzung von sichern Automatisierungslösungen. Das Programm baut auf technischem Support und Qualifizierung durch Pilz, Unterstützung im Projektmanagement, sowie einer hochwertigen Zertifizierung auf. Dabei unterliegen die Partner strikten Vorgaben und werden in regelmäßigen Intervallen von Pilz auditiert. Die kontinuierliche Qualifizierung ist zentraler Bestandteil des System Partner Programms. Schulungen zu aktuellen Technologien, Pilz Produkten und internationalen Sicherheits-Standards sind fester Bestandteil des Programms und Voraussetzung für die Zertifizierung. Unser internationales Netzwerk an System Partnern bietet Kunden in enger Zusammenarbeit mit Pilz insbesondere Engineering Dienstleistungen bzw. die Systemintegration von Komponenten in neue oder bereits vorhandene Maschinen und Anlagen.
Über EVA GmbH:
Die Firma EVA Elektroinstallationen, Verteilerbau und Automatisierungstechnik GmbH wurde 1996 als Mitarbeiter GmbH gegründet. Heute ist EVA ein Unternehmen mit rund 60 Mitarbeitern und ist in den Bereichen Elektroinstallationen, Verteilerbau, Automatisierung und Anlagenüberprüfung tätig. Von der Planung über die Ausführung bis hin zur Dokumentation ist EVA bei allen Arbeiten ein verlässlicher Partner und setzt auf modernste Technologien, um die Wünsche der Kunden flexibel zu realisieren. Kunden von EVA finden sich in der Kiesaufbereitung, Chemie und Kunststoff Recycling.
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]
Telefon: +43 1 7986263-56
E-Mail: [email protected]