Retrofit mit Pilz

Maschinen modernisieren, erweitern und nachrüsten.

Flexibilität in der Produktion ist heutzutage unerlässlich. Maschinen und Anlagen müssen erweitert oder umgerüstet werden, um schnell auf neue Marktchancen zu reagieren. Oft ist auch die Auf- und Umrüstung von älteren Maschinen sehr kostengünstig. Nutzen Sie das Potential von Retrofit! Pilz ist Ihr Partner für die Beratung beim Umbau oder bei der Abnahme der Veränderungen an Ihren Maschinen und Anlagen. Denn, auch beim Retrofit gilt: Die Maschinensicherheit muss weiterhin sichergestellt sein.

Durch Retrofit ältere Maschinen länger nutzen

Retrofit: Alte Maschine

Erhöhen Sie maßgeblich Ihre Produktivität durch das Umrüsten Ihrer Maschinen auf den neuesten Stand der Technik! Das ist notwendig, denn nach längerer Einsatzzeit können an Maschinen und Anlagen Sicherheitsmängel auftreten. So können beispielsweise Schutzmaßnahmen veraltet sein und manipuliert werden. Oft ist auch die Steuerungs- und Antriebstechnik überholt, während mechanische Bauteile noch voll intakt sind.

Kosten sparen durch Retrofit

Durch fundiert geplante und realisierte Retrofits lassen sich ältere Maschinen mit der aktuellen Elektro-, Steuerungs- und Sicherheitstechnik ausstatten. Die Kosten sind deutlich geringer als bei einer Neuinvestition. Das Retrofit macht die Maschine nicht nur wieder sicher, sondern steigert auch deren Produktivität und Verfügbarkeit. Läuft die Produktion wieder rationell und störungsfrei, amortisiert sich das Umrüsten nach kurzer Zeit.

Quality, Speed, Efficiency, Cost
Richtlinien und Normen

Pilz unterstützt Sie beim Modernisieren Ihrer Maschinen und Anlagen

 

Bei einem Retrofit übernehmen wir für Sie eine umfassende Technik- und Systemanalyse. Erst danach kann entschieden werden, was Bestandteil des Retrofits sein muss. Mögliche technische Veränderungen für den sicheren und wirtschaftlichen Betrieb wie auch geltende Richtlinien und Normen müssen beachtet und umgesetzt werden. In der Regel zieht das Umrüsten einer Maschine eine neue Risikobeurteilung und CE-Kennzeichnung nach sich.

 

Pilz ist auf diese Dienstleistung spezialisiert. Zusammen mit Ihnen als Betreiber erarbeiten wir die Anforderungen, begutachten bei der sicherheitstechnischen Beurteilung den Ist-Zustand der Maschinen und entwickeln ein Konzept zum Umbau der Maschine.

Mit Pilz sicher automatisieren

Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]

Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld