HAZOP Analysen gelten als die Risikobeurteilung für die Prozessindustrie!
19.01.2022
HAZOP _ Unser Service für Ihre Sicherheit
Eine HAZOP Studie zeigt mögliche Gefährdungen in Prozessanlagen auf. Viele davon sind auf dem ersten Blick nicht sofort ersichtlich.
Diese Art des Vorgehens kann sowohl bei Prozessanlagen, in denen Maschinen nach Maschinenrichtlinie integriert sind, als auch bei Maschinen in denen prozesstechnische Verfahren beteiligt sind, angewendet werden.
Eine weitere oder zusätzliche Betrachtung durch eine Risikobeurteilung nach Maschinenrichtlinie kann folgen.
Das strukturierte Vorgehen nach IEC 61882 während der HAZOP Studie zeigt oft Gefährdungen auf, welche erst in der Kombination von Fehlern zum Vorschein treten.
Dabei können nicht nur - wie in der Maschinensicherheit sonst üblich - Gefährdungen von Mitarbeitern aufgenommen werden, sondern auch wirtschaftliche Ausfälle betrachtet werden.
Im Rahmen von HAZOP-Analysen besprechen und bewerten unterschiedliche Fachbereiche z.B. HSE, Verfahrenstechnik, Produktion, Instandhaltung, etc. welche Auswirkungen auf die Anlage oder das Produkt entstehen und beseitigt bzw. minimiert werden können.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Kostenminderung und Zeitersparnis durch frühes Erkennen von eventuellen Sicherheitsmängeln
- Anwendbar bei neu zu planenden Prozessanlagen als auch wesentlichen Umbauten und Erweiterungen von Prozessanlagen
- Reduktion der Ausfallswahrscheinlichkeit und Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit
- Festlegung des notwendigen SIL Levels im Zuge der Analyse
- Sicherstellung einer normenkonformen Vorgehensweise
„Ich kann nur jedem Unternehmen empfehlen, eine HAZOP Analyse durchzuführen! Sinnvoll ist das bereits in der Konstruktionsphase, um eventuell versteckte Mängel möglichst früh erkennen zu können. So wird kostspieligen Änderungen in oder nach der Bauphase vorgebeugt. Wir helfen ihnen dabei Ihre Anlage bereits im Vorfeld sicherheitstechnisch zu optimieren." Stephan Weidinger, verantwortlich für den Bereich Consulting Services bei Pilz Österreich:
HAZOP ist unser Service für Ihre Prozesssicherheit!
Vereinbaren Sie jetzt einen Termin für Ihre HAZOP-Analyse Terminvereinbarung
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]
Telefon: +43 1 7986263-56
E-Mail: [email protected]