Softwaretool PNOZmulti Configurator

Das Original zur Konfiguration Ihrer Sicherheitsschaltung für die Kleinsteuerungen PNOZmulti

Mit dem PNOZmulti Configurator erstellen Sie Ihre Sicherheitsschaltung ganz einfach am PC. Das Konfigurations-Tool unterstützt Sie bei der Projektierung, Konfigurationserstellung, Dokumentation und Inbetriebnahme der Kleinsteuerungen von Pilz.

Auf der grafikbasierten, Windows®-konformen Bedienoberfläche stehen alle Elemente für Ihre Sicherheitsschaltung als Symbole oder in Auswahlmenüs bereit. Während der Konfiguration der Sicherheitsschaltung ist die Online-Hilfe mit Dokumentation verfügbar. Ist diese abgeschlossen, überprüft das Tool die Schaltung auf Fehlerquellen.

Ab der Softwareversion 10.9 des PNOZmulti Configurators haben Sie die Möglichkeit, Ihr konfiguriertes Anwenderprogramm mit der Funktion "Simulation" schon vor der Inbetriebnahme zu testen.

Damit die fertig konfigurierte Sicherheitsschaltung vor ungewollten Änderungen geschützt ist, lässt sie sich zertifizieren. Nicht zertifizierte Konfigurationen Ihrer Sicherheitsschaltung können Sie jederzeit bearbeiten, ändern oder erweitern. Rufen Sie diese einfach im PNOZmulti Configurator auf! Die Konfiguration lässt sich ausdrucken und als Dokumentationsunterlage verwenden.

Die Vorteile auf einen Blick

  • Software mit vorkonfektionierten, zertifizierten Bausteinen
  • einfache, nachträgliche Änderungen und Anpassungen in der Konfiguration
  • kurze Maschinen-Stillstandszeiten und hohe Anlagenverfügbarkeit durch einfache und durchgängige Diagnose
  • weltweiter Sicherheitsstandard für verschiedene Automatisierungsumgebungen und unterschiedliche Kommunikationssysteme
  • die schnelle Inbetriebnahme und sehr geringer Aufwand bei der Verdrahtung - überzeugen Sie sich!

Die Merkmale auf einen Blick

Sicherheitsschaltung konfigurieren statt verdrahten

  • intuitiv bedienbar: Erstellen Ihrer Sicherheitsschaltung wird zum Kinderspiel
  • frei konfigurierbar: alle Eingänge und Ausgänge können Sie komfortabel mit wenigen Klicks im Softwaretool parametrieren
  • durch logische Operatoren verknüpfen Sie diese zu einer Sicherheitsschaltung mittels Drag-and-Drop
  • sämtliche Eingangs-, Logik- und Ausgangselemente wählen Sie auf der Arbeitsfläche aus

Automatische Überprüfung auf Fehler, Schutz vor Änderungen

  • sicher: das Softwaretool prüft die erstellte Sicherheitsschaltung auf Fehlerquellen
  • geschützt: die fertige Konfiguration können Sie zertifizieren, wodurch diese vor ungewollten Änderungen geschützt ist
  • flexibel: nicht zertifizierten Schaltpläne können Sie jederzeit bearbeiten, ändern, erweitern
  • einfach: zur Dokumentation drucken Sie die Schaltplankonfiguration aus

Fragen und Antworten zum PNOZmulti Configurator

Was ist neu in Version 11 des Softwaretools PNOZmulti Configurator?

Softwaretool PNOZmulti Configurator – Voll-Version 11 lizenzkostenfrei verfügbar:

Die Lizenzierung hat ab der Version 11 eine wesentliche Veränderung erfahren: das Softwaretool PNOZmulti Configurator können Sie nun mit der lizenzkostenfreien „Basic“-Funktionalität nutzbar. Sie können die Software kostenlos herunterladen und in Automatisierungsprojekten einsetzen. Die „Advanced“-Software-Elemente werden nach wie vor lizenzkostenpflichtig sein.

Wesentliche Neuerung der Version 11

  • neuen Software-Architektur mit höherer Performance
  • unterstützt Windows 64-Bit-System
  • Verschlankung der Produktepalette: alle Basisgeräte der Generation 2 wie PNOZ m B0, PNOZ m B1, PNOZ m B1 Burner sowie das neue Basisgerät PNOZ m B0.1
  • sämtliche PNOZmulti 2 Erweiterungsmodule

Die Version 11 wird eingesetzt, um neue PNOZmulti 2 Projekte zu erstellen, bestehende PNOZmulti 2 Projekte zu öffnen und zu bearbeiten. Zur Inbetriebnahme und Instandhaltung stehen Powerflow, Diagnose , Error Stack usw. wie gewohnt zur Verfügung.

Weitere Informationen:

Flyer Sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti Configurator Version 11

Kann ich bestehende PNOZmulti Classic und Mini Projekte weiterhin im PNOZmulti Configurator bearbeiten und auf PNOZmulti 2 migrieren?

Softwaretool Version 10.14 „long-term-supported“ Version:

  • enthält Hardware der Produktfamilien PNOZmulti Classic und PNOZmulti Mini
  • diese Version kann eingesetzt werden, um PNOZmulti Classic oder Mini* Projekte auf PNOZmulti 2 zu migrieren
  • PNOZmulti Classic/Mini Projekte Projekte öffnen, bearbeiten
  • bestehende Lizenzschlüssel können verwendet werden

Jetzt herunterladen! Version 10.14 PNOZmulti Configurator

*Die Produktfamilien PNOZmulti Classic und PNOZmulti Mini wurden zum 31.12.2024 abgekündigt.

Mehr Informationen zur Abkündigung

Wo finde ich Informationen zur aktuellen Version und älteren Versionen des PNOZmulti Configurators?

Alle Informationen zur aktuellen Version sowie zu älteren Versionen des Softwaretools PNOZmulti Configurator finden Sie auf unserer zentralen Update-Seite. Dort steht Ihnen neben den Release Notes auch die aktuelle Version zum Download zur Verfügung.

Zu den Updates und Versionen des PNOZmulti Configurators

Wozu benötigt man drei Passwörter beim PNOZmulti Configurator?

Der Passwort-Schutz über drei Ebenen erlaubt einen gestaffelten Zugriff:

  • Ebene 1: Das Passwort erlaubt ändern und speichern.
  • Ebene 2: Das Passwort erlaubt nur die Ansicht, aber keine Änderungen des Programms.
  • Ebene 3: Das Passwort erlaubt Änderungen an bestimmten Bausteinen, die z.B bei der Inbetriebnahme noch angepasst werden dürfen.

Wie lauten die Passwörter für die Beispielprojekte im PNOZmulti Configurator?

Passwort - Ebene 1 1
Passwort - Ebene 2 2
Passwort - Ebene 3 3

 

Wie kann der Fehlerstack ausgelesen und abgespeichert werden?

  1. Im PNOZmulti Configurator den Fehlerstack aufrufen, online Verbindung vorausgesetzt.
  2. Mit rechter Maustaste im Fehlertextfeld unter Menü "Anzeige" alles aktivieren
  3. Dann über den Menüpunkt "speichern" den Pfad und Dateiname festlegen, ...
  4. ... speichern und dem Technischen Support per E-Mail ([email protected]) zusenden.
  5. Die Datei *.mperr kann mit einem beliebigen Text-Editor angezeigt werden (z.B. Text Editor von Windows).

Unser Produktspektrum: Softwaretool PNOZmulti Configurator

Lizenzierung für den PNOZmulti Configurator

Ab Version 11 hat sich das Lizenzmodell für das Softwaretool PNOZmulti Configurator – Vollversion erheblich geändert: Die Software kann nun lizenzkostenfrei heruntergeladen und genutzt werden.Die „Basis“-Funktionalität ist ohne Lizenzkosten verfügbar und kann in Automatisierungsprojekten uneingeschränkt genutzt werden. Bitte beachten Sie, dass für ältere Versionen (Version 10 und darunter) möglicherweise weiterhin ein Lizenzschlüssel erforderlich ist, um die Software nutzen zu können.
Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]

Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld